This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61322A 松动调节

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066300/tps61322-tps61322a-looses-regulation

部件号:TPS61322
“线程:测试”中讨论的其它部件

当 VBAT < 1.5且我输出<50 mA 时, 它会失去调节,原因可能是什么?

我正在使用电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    即使 Vin 低于1.5V,TPS613221A 仍应正常工作。 当 C2引脚和 VOUT 超出规定范围时,您是否介意测试其电压? 当电感器电流,输出电压和开关电压超出调节范围时,您是否有波形? 请也与我分享布局。 谢谢!

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器电流很难测量,我可以测量开关电压,由于某些原因,它有大量的响铃。  如果您可以共享电子邮件,我可以共享 Gerber 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾曼,

    转换器进入 DCM 操作时,振铃正常。 我补充你的友谊。 您可以向我共享 AD 文件。 当您发现 C2上的电压和 VOUT 电压超出规定范围时,请仔细检查。

    -文浩