请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS552882 “线程: LM5176”中讨论的其它部件
大家好,
请告知我们是否可以将 TPS552882设计为输出电压/电流(如12V/16A),如果不能,请告知电压为12VDC 时的最大电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请告知我们是否可以将 TPS552882设计为输出电压/电流(如12V/16A),如果不能,请告知电压为12VDC 时的最大电流。