This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS552882输出设计

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066095/tps552882-tps552882-output-design

部件号:TPS552882
“线程: LM5176”中讨论的其它部件

大家好,

请告知我们是否可以将 TPS552882设计为输出电压/电流(如12V/16A),如果不能,请告知电压为12VDC 时的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁

    请问您的应用要求输入电压范围? TPS552882最大输出电流容量与输入电压范围有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    输入电压范围为9-36V,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁

    感谢您提供的信息。

    TPS552882最大输出电流容量为~ 6-8A。 主要挑战是设备的热升,因此您需要考虑布局和外部 MOSFET,以及电感器选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    输出电流6-8A 不足以支持 CPU (最大功率为90W),因此,我们要推广 LM5176,谢谢。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。