This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:VDD 和 SENSEx 浮动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066359/tps38-q1-vdd-and-sensex-floating

部件号:TPS38-Q1
“线程:TPS37”中讨论的其它部件

您好,Team,

当 TPS37/38-Q1 SENSE1连接到 VBAT 但 VDD 和 SENSE2处于浮动状态(不可用)时, SENSE1到 VDD 的供电是否有风险?  VDD 和电源之间是否需要使用任何系列二极管来防止 背通电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我研究一下这个问题,然后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    奥兰多设计用于任何功率序列(在 SENSE 和 Vdd 之间)。 所以先施加感应电压

    并且允许以后再进行 VDD。 SENSE 不应为 VDD 线路供电。