请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPSM63603 根据数据表,6.5电气特性说明:
VIN 输入工作电压范围-需要启动(超过 IOUT 范围)- 3.95V
是否意味着无法从标准 LiPO 电池单元启动此设备? 通常电压范围为3.2至4.2V -主要为3.7 V 左右
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表,6.5电气特性说明:
VIN 输入工作电压范围-需要启动(超过 IOUT 范围)- 3.95V
是否意味着无法从标准 LiPO 电池单元启动此设备? 通常电压范围为3.2至4.2V -主要为3.7 V 左右
谢谢
您好 Dmitry,最好通过 TI.com 上“电源管理”部分的参数搜索来查看可用选项。 也许,升压更适合此应用?
有一些参考设计可能与您在“个人电子产品”应用部分中的应用类似。 您可以在此处找到一些电源树示例:www.ti.com/.../overview.html