This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:启动需要输入电压?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066258/tpsm63603-input-voltage-needed-to-start-up

部件号:TPSM63603

根据数据表,6.5电气特性说明:

VIN 输入工作电压范围-需要启动(超过 IOUT 范围)- 3.95V

是否意味着无法从标准 LiPO 电池单元启动此设备? 通常电压范围为3.2至4.2V -主要为3.7 V 左右

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,如果 LiPO 电池电压低于3.95V,则无法为设备通电。  

    TI 有其它电压模块可以用较低的电压启动,但其最大电压低于20V。

    您的应用或输入电压范围是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢丹尼尔。

    我的应用是带有微控制器的物联网 LED 驱动器。 客户已请求输入电压范围从3.3V 到24V。

    设备必须由1芯 LiPO 和家用 LED 驱动器电源供电-在挪威通常为24V。

    板载组件可以从3.3V 或5V 运行,消耗约1A。

    您是否对可能有效的参考设计提出了建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry,最好通过 TI.com 上“电源管理”部分的参数搜索来查看可用选项。 也许,升压更适合此应用?  

    有一些参考设计可能与您在“个人电子产品”应用部分中的应用类似。 您可以在此处找到一些电源树示例:www.ti.com/.../overview.html