This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:我的设计出了问题

Guru**** 2533700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065956/tps74401-something-goes-wrong-on-my-design

部件号:TPS74401
0

我正在测试我设计的主板。 我正在测量 LDO 稳压器 TPS74401的所有输入引脚,所有这些引脚都正常(3.2 V)。 使用我的原理图配置,输出应为1.1V,但感应器在使用 FB 电阻器时出错,其值完全不同。 无论如何,我不理解为什么输出上的测量值为0V。 我怀疑该组件是错误的,因为该组件序列号似乎不是 TPS74401 (它显示了其他数字和字母)。

我附上关于部件的示意图和照片。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    完整的可订购部件号是什么? 我在顶部标记上看到12KA,这表示部件号应为 TPS74401RGRR/T

    输出电压为0V 的原因是您已接地 SS 引脚。 SS 引脚直接连接到内部误差信号放大器的非反相输入,这将强制 FB 节点为0V,从而输出为0V。 如果您不需要使用软启动功能,则可以让 SS 引脚保持浮动,但不应将 SS 与任何偏压连接。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我会解决这个问题。