This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:高功率 LLC 中的 UCC24612-2比例栅驱动

Guru**** 2384890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065906/ucc24612-ucc24612-2-proportional-gate-drive-in-high-power-llc

部件号:UCC24612
“线程: 测试”中讨论的其它部件

各位电力公司的同事:

您能否帮助回答有关 UCC24612-2的问题?

问题1. 我想知道比例式浇口驱动是如何工作的。 它看起来正常的栅极电压为9.4伏。 如果 VDS 触及比例栅极驱动阈值50mV,VG 将达到哪个级别?

问题2.  我的客户 正在考虑使用 UCC24612 for LLC。 它看起来案例1运行良好。  

1) LLC,带48至48V 线路驱动器(1kW)- SR FET: BSC040N10NS

2) LLC,带48至12V 降压(600W)- PRI:Gan FET,SR FET: BSC019N04NSG (两个并行 FET)

对于情况2,FET 的 RDSon 在10VGS 下为1.9兆欧。 (下图)我应该看看当由于比例栅极驱动而 VDS 达到50mV 时,RDSon 的预期值。 目前的问题是由于 RDSon 偏高而导致功率消耗过高。 下面的计算结果是否正确?

10VGS 下为1.9兆欧--> 50mV/(1.9兆欧/2)=52A -->如果负载电流小于52A,VGS 将下降,RDSon 将上升

我知道 UCC24612通常不推荐用于高功率应用,但当客户进行台式测试时,案例1看起来正常。 因此,他们也考虑了 UCC24612的案例2。 您是否建议您是否有任何其他问题 ,除了高功率耗散以外?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella:

    对于问题1, 当 VDS 触及50mV 电平时 ,VDS 将减小以将 VDS 调节为50mV。 下图显示如下。  

    如您所见,当 VDS 达到50mV 电平时,它会保持平坦,直至 SR 门关闭。  

    您可能知道下部的 Vgs 提供了更高的 RDS, Vgs 级别取决于 MOSFET。  

    基于这一点,您的计算是正确的。

    由于案例2的电流比案例1高,RDS 更低,因此 VDS 的感应信号可能非常敏感。 因此,需要小心布局以避免杂散电感的影响。 此外,当 LLC 进入跳过模式时,SR 门可能会意外打开。 因此,请与客户讨论,以确保 UCC26412不会被误触发,特别是当输出低于中间负载时。  

    此致,

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    感谢您的反馈。 我对你的评论还有其他问题。

    [引用用户名="495062" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1065906/ucc24612-ucc24612-2-2-比例栅极驱动器-高功率- LLC/3944352#3944352"]

    VGS 将降低以将 VDS 调节为50mV。 下图显示如下。  

    如您所见,当 VDS 达到50mV 电平时,它会保持平坦,直至 SR 门关闭。  

    [/引用]

    根据我的理解, 当 VDS 与 VTHVGOFF 接触时,SR 闸门会关闭。 如果 Vgs 减小以将 VDS 调节为50mV,VDS 何时触摸 VHVGOFF?

    [引用 userid="495062" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1065906/ucc24612-ucc24612-2-2-比例闸门驱动器输入高功率 LLC/3944352#3944352]另外,当 LLC 进入意外模式时,SR 闸门可能会打开。 [/引用]

    请详细说明上述评论吗? 请帮助我了解在 LLC 突发模式下 ST 门是如何意外打开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella:

    [引用 userid="436821" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1065906/ucc24612-ucc24612-2-2-比例栅驱动器-高功率- LLC/3944356#3944356"]

    根据我的理解, 当 VDS 与 VTHVGOFF 接触时,SR 闸门会关闭。 如果 Vgs 减小以将 VDS 调节为50mV,VDS 何时触摸 VHVGOFF?

    [/引用]

    即使 UCC24612也会降低 SR 门控级别,以增加 RDS,从而将 VDS 调节到-50mV。 但是,IDS 将继续下降。  当 IDS 变低且 RDS 几乎达到最大值(Vgs 关闭至 Vgth)时, 无法调节 VDS = IDS*RDS。 当 VDS 到达 VTHGOFF 时,SR 闸关闭。  

    [引用 userid="436821" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1065906/ucc24612-ucc24612-2-2- proportionality-gate-drive-In -high power -LLC/3944356#3944356]]\n 您是否可以详细阐述上述评论? 请帮助我了解在 LLC 突发模式下 ST 闸门是如何意外打开的。

    当 LLC 进入连拍模式时,VDS 将像 DCM 回扫一样开始响铃,如下所示(红色和绿色是 VDS 波形),一旦 VDS 响铃足够低,它将使 SR 门打开。 由于案例2中的输出电流过高,振铃电压可能大于案例1。 当 SR 假接通后,一旦电流反向到主侧,它会产生高 VDS 峰值,从而损坏 MOSFET。 因此,需要注意这一点。  

    此致,  

    韦斯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    感谢您的所有解释。