“线程: 测试”中讨论的其它部件
各位电力公司的同事:
您能否帮助回答有关 UCC24612-2的问题?
问题1. 我想知道比例式浇口驱动是如何工作的。 它看起来正常的栅极电压为9.4伏。 如果 VDS 触及比例栅极驱动阈值50mV,VG 将达到哪个级别?

问题2. 我的客户 正在考虑使用 UCC24612 for LLC。 它看起来案例1运行良好。
1) LLC,带48至48V 线路驱动器(1kW)- SR FET: BSC040N10NS
2) LLC,带48至12V 降压(600W)- PRI:Gan FET,SR FET: BSC019N04NSG (两个并行 FET)
对于情况2,FET 的 RDSon 在10VGS 下为1.9兆欧。 (下图)我应该看看当由于比例栅极驱动而 VDS 达到50mV 时,RDSon 的预期值。 目前的问题是由于 RDSon 偏高而导致功率消耗过高。 下面的计算结果是否正确?
10VGS 下为1.9兆欧--> 50mV/(1.9兆欧/2)=52A -->如果负载电流小于52A,VGS 将下降,RDSon 将上升

我知道 UCC24612通常不推荐用于高功率应用,但当客户进行台式测试时,案例1看起来正常。 因此,他们也考虑了 UCC24612的案例2。 您是否建议您是否有任何其他问题 ,除了高功率耗散以外?
谢谢,