请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:UCC28950-Q1, UCC28951-Q1大家好,
希望你们做得好。
我必须为2路电动电池设计850W 锂离子板载电池充电器,其规格如下:-
输入- 110-285VAC,单相,50Hz
输出84V,10A
效率- 90%至92%
功率因数->0.99
ATHD -<3%
电池化学-锂离子电池
数字控制
CAN 通信
类型- EV 2W 自动坡度上的车载充电器
因此,请向我推荐适合印度市场的低成本解决方案。
请提前感谢。
阿维纳什