This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求为用于2W EV 的850W 锂离子自动坡度车载电池充电器提供解决方案

Guru**** 2574415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065921/require-solution-for-850w-lithium-ion-auto-grade-on-board-battery-charger-for-2w-ev

“线程”中讨论的其它部件:UCC28950-Q1UCC28951-Q1

大家好,

希望你们做得好。

我必须为2路电动电池设计850W 锂离子板载电池充电器,其规格如下:-

输入- 110-285VAC,单相,50Hz

输出84V,10A

效率- 90%至92%

功率因数->0.99

ATHD -<3%

电池化学-锂离子电池

数字控制

CAN 通信

类型- EV 2W 自动坡度上的车载充电器

因此,请向我推荐适合印度市场的低成本解决方案。

请提前感谢。

阿维纳什