“线程: TPS631000”中讨论的其它部件
出于某种原因,“部件号”表示我的设备的部件号未被识别,尽管它是我购买的,并且 Digikey 和慕斯仍可作为 tpsm828214sillr 在其中使用。 我的电源和万用表(测量电流)与万用表(测量输入电压(并联))串联。 我遇到的问题是,当我将降压转换器的输入电压从3.7V 降至3.6V 时,在大约3.61V 的输入电压下,输入电压从3.61降至3.575,电流消耗从5.9 mA 增至10.6 mA, 输出电压从3.316V 至3.33V。 将输入端从该点的电压从3.575增加到3.65,电流约为3.64V,电流从10.7mA 下降,输出电压从3.4增加到3.33,输入电压从3.64上升到3.68V。 不确定为什么会发生这种情况。 数据表中没有任何内容可以解释这一点,因此它不应该以这种方式运行。 我有五台设备使用此降压转换器,它们的行为方式都与接近相同电压的方式相同。 降压转换器似乎从连续供电模式转向节电模式,反之亦然,我可以用任何方式控制它。 我的目标是让 3.7伏锂离子电池为我的 PCB 供电。 我的负载由一个 Atmega 芯片组成,该芯片控制3个设备,包括 RTC,加速计和 SD 卡架。 请告诉我您是否知道导致这种情况的原因。 谢谢你。