This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:TPSM828214SIR

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821, TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069850/tpsm82821-tpsm828214silr

部件号:TPSM82821
“线程: TPS631000”中讨论的其它部件

出于某种原因,“部件号”表示我的设备的部件号未被识别,尽管它是我购买的,并且 Digikey 和慕斯仍可作为 tpsm828214sillr 在其中使用。  我的电源和万用表(测量电流)与万用表(测量输入电压(并联))串联。 我遇到的问题是,当我将降压转换器的输入电压从3.7V 降至3.6V 时,在大约3.61V 的输入电压下,输入电压从3.61降至3.575,电流消耗从5.9 mA 增至10.6 mA, 输出电压从3.316V 至3.33V。  将输入端从该点的电压从3.575增加到3.65,电流约为3.64V,电流从10.7mA 下降,输出电压从3.4增加到3.33,输入电压从3.64上升到3.68V。  不确定为什么会发生这种情况。  数据表中没有任何内容可以解释这一点,因此它不应该以这种方式运行。  我有五台设备使用此降压转换器,它们的行为方式都与接近相同电压的方式相同。  降压转换器似乎从连续供电模式转向节电模式,反之亦然,我可以用任何方式控制它。  我的目标是让 3.7伏锂离子电池为我的 PCB 供电。  我的负载由一个 Atmega 芯片组成,该芯片控制3个设备,包括 RTC,加速计和 SD 卡架。 请告诉我您是否知道导致这种情况的原因。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    您是否能够在范围快照上捕获此行为? 我认为如果我们可以在此处引用波形,我们就更容易进行调查。

    您很可能非常接近100%模式,这就是为什么您看到输入和输出电压行为的功耗增加的原因。

    出于某种原因,“部件号”表示我所购买的设备的部件号未被识别,而且 Digikey 和慕斯仍可作为电话828214sillr 在 Digikey 和 mouser 上使用。” 我不知道你所指的 是什么。 您使用哪些工具或软件来查找“部件号”?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    我想我的问题是如何确定降压转换器何时进入100%模式,以及如何限制何时进入100%模式?

    您希望使用范围捕获什么内容。  我使用的是直流电压,因此它只是一条水平线。  如果有方法发送视频或链接记录此问题的 YouTube 视频,我将非常乐意这样做。

    此外,为了澄清“部件号”问题,当我在这个论坛上发言时,它要求我输入我的部件号,但输入的 TPSM828214SIR 不起作用,所以我必须输入为 TPSM82821。

    谢谢,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    您可以探测 SW 节点,在电感器的一侧探测以观察类似于图9-104 (在 TPSM82821数据表中)的波形。 您可能需要确保尽可能靠近设备探测 GND,以避免给测量增加噪音。

    进入100%模式后,您将看不到切换发生。 当您的设备在100%模式的边缘运行(VIN 与 VOUT 密切相关)时,它可能会进入和退出100%模式,解释您正在观察的行为。

    对于部件号,您的问题与 TI 符号有关。  TPSM828214SIR 是可订购部件号(OPN),TPSM82821是部件号。

    OPN 只是零件号的子类别。

     

    谢谢你。

    此致,

    多里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    我将很快做到这一点(现在等待有人离开会议)。  我想知道是否有办法阻止 TPSM82821进入100%模式或无论如何计算它?

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您是否可以链接您正在使用的数据表,因为数据表中没有用于 TPSM8282X 的图9-104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚将示波器放在 SW 引脚上,就像你所说的那样,能够看到开关在3.7时发生,但一旦我将其降至3.575且电流上升,开关就会停止。  如何防止设备进入100%模式或导致该模式的原因?

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    您可以 在其产品网页上找到 TPSM82821数据表,如下所示

    在“低压降操作”(主题8.3.2)中,将介绍如何计算最低电压以保持输出电压。

    如果您的输入电压过低,设备将自动进入100%模式以继续提供输出电压。

    您可以通过确保输入电压保持足够大而不进入100%模式来防止设备进入100%模式。  

    在这种情况下,没有100%模式功能的设备将无法提供输出。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    您在这里是否有任何更新? 我能回答你的问题吗?

    如果您有任何进一步的评论或疑问,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    由于不活动,我将关闭此线程。

    如果您有任何意见或问题,请在下面回复。

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的, 但该设备宣称:a)低功耗模式下设备消耗的电流应在低功耗模式下为微安,我们以大约1毫安的电流进行测量 。b)文档中没有说明电源电压需要“大”。  在我们的情况下,它在3.7和3.6之间的电压中一直处于低功耗模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您所描述的部分,但我已经测量到“Vout”也会波动。  “Vout 在切换发生前通常为3.316,这是否意味着这是我们的最小“Vout”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    如您所见,Vout_min 被描述为负载可接受的最小输出电压。 如果3.316是您的载荷可以接受的最小值,则是。

    如果这一挑战对您的影响太大,您可能还需要了解 TPS631000等降压升压转换器

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。  我的降压输入电压为3.7伏。  我的输出电压低到3.316。  如果我理解方程式 Vin = Vout + I*RDP。  测得的电流为30mA,RDP 表示最大电阻为145mOhm。  这个方程式应该与这些数字平衡,但它不会。  VIN 始终比公式右侧高0.3伏左右。  我不知道为什么会这样。  为什么降压转换器认为这种方程式是满意的,因为它不是。   

    此致

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    一旦设备启用,降压转换器将尝试将输出电压调节为3.316V,无论输入电压是多少。

    方程式4为您提供了最小输入电压,以便为负载提供可接受的最小输出电压。

    当转换器接近您所描述的100%时,您可能处于两种状态之间:正常操作和100%模式,具体取决于输出的充电/放电状态。 这将解释在3.7V 和3.575V 之间,您仍会看到一些“交换节点”活动,输入电流也会增加。

    当您执行线路瞬态时,可以更轻松地查看范围快照上的不同步骤。

    我们没有一个方程式来确定设备何时进入100%模式。

    如果您需要更多有关使用 TPS631000的其它选件的帮助或更多信息,请告诉我。

    谢谢,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。  非常感谢,对这种混乱感到抱歉。

    本杰明的钻进