线程中讨论的其他部件: BQ40Z50-R2, BQ2000, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM,, BQ76942
我一直在使用 BQ25798充电器和 BQ40Z50-R2燃油表。 但是,我的系统正在从锂离子电池切换到镍氢电池。 哪些充电器和燃油表与我使用过的镍氢电池充电器和燃油表相当?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在使用 BQ25798充电器和 BQ40Z50-R2燃油表。 但是,我的系统正在从锂离子电池切换到镍氢电池。 哪些充电器和燃油表与我使用过的镍氢电池充电器和燃油表相当?
卡尔,你好,
TI 最近没有任何镍氢充电器。 20世纪90年代末的 BQ2000系列是唯一一款产品,它有点笨重。 为获得最长的使用寿命,镍氢电池应使用 CC 充电,然后使用 dV/dt 或 dT/dt (而不是 CV)端接。 BQ25798 (以及我们所有的锂离子充电器)使用 CC 为锂离子电池充电,但随后用 CV 端接。 我们不会对 BQ2598的 ADC 精度进行规范,因此我建议使用仪表的 ADC 和主机软件来查找 DV/dt 和/或 dT/dt 端接点。 然后,仪表通过主机软件指示充电器终止充电。
我将向量表征求意见。
此致,
杰夫
杰夫,希里什,谢谢。 我现在正在设置具有4S-1P 电池系列的 BQ25798-EVM 和 BQ40z50-EVM。 这些电池为 Panasonic 镍氢 HHR-450AB21。 如何更改 BQ25798-EVM 的电压以执行1.2V 镍氢电池。 如果我在 EVM 上设置了用于4S 的跳线,则认为锂离子电池的充电电压为每节3.7V。
此外,我还需要可以加载到 bq25798-EVM 主机处理器中的主机软件的特定示例,以尝试您建议的终止算法。
谢谢,卡尔
卡尔,你好,
4s PROG 引脚电阻器将电池调节电压设置为4*4.2V=16.8V,这对您的系列镍氢电池来说可能太高。 我建议设置 PROG 引脚,以便 BATREG 寄存器(REG0x01-02)最初的设置略低于最终蓄电池调节电压。 然后,您可以使用主机 I2C 根据 dT/dt 或 dV/dt 将寄存器写入比最终电池调节值稍高的值。
BQ25798没有处理器。 它有一台状态机,可根据 I2C 寄存器中的值做出决定。 主机软件用于系统的处理器。 该软件将在充电器和仪表之间进行协调。
不幸的是,我们没有提供示例软件。 我们确实提供了 Linux 驱动程序,可以让您快速启动 I2C 对钥匙充电器寄存器的读取和写入。
此致,
杰夫
卡尔,你好,
我注意到 Jeff 之前说过“建议使用量规的 ADC 和主机软件来查找 DV/dt 和/或 dT/dt 端接点。 然后,仪表通过主机软件指示充电器终止充电。”
我早些时候错过了这一点。 bq40z50-R2将不能用于此操作。 我还与我的同事进行了讨论,发现没有关于如何将镍氢电池与 bq40z50-R2一起使用的指南。
我们建议将 bq34z100-G1作为更好的匹配项。 我将删除以前的建议。
这些电池采用4S-1P 配置(标称4.8V),Panasonic 数据表显示420mA“标准”充电电流。 快速充电可达2A。 我想使用420mA 的标准充电电流。
在 bq25798的输入中,我们的太阳能面板配置为高达281mA @ 17.8V (最大功率点)。 但是,如果需要,可以重新配置此面板以提供更少的电压和更多的电流(例如,562.8mA @ 8.92V)。
TI 推荐哪些电荷平衡芯片/解决方案?
卡尔,你好,
对于所有带有 SYS 的 TI NVDC 充电器,不允许设置 SYS 电压,或者对于少数 IC,不建议将 SYS 电压设置为高于最终电池调节电压。 V(SYS)= MINSYS 或最终蓄电池调节电压的最大值。 因此,要获得5.4伏电压,您需要在 SYS 输出后使用直流/直流升压转换器。 我建议使用8.92V 太阳能电池板设置以获得最高效率。
仪表和保护器团队可以对平衡器 IC 做出响应。
此致,
杰夫
路易斯,谢谢。
镍氢电池组需要的电池平衡程度如何? 我注意到市场上有几个镍氢4S 店没有用于电池平衡的连接器(例如,LiPO 系列)。
我非常喜欢 BQ25798充电器支持的 PPM 和 MPPT 跟踪。 因此,如果可能,我想保留它。
但如果我不能使用其他哪些镍氢充电器来为我的太阳能电池提供 MPPT,那么我的电池还存在哪些? 我可以获得单独的 Power Path Management 解决方案吗?
卡尔,你好
我发现了几条提到镍氢电池平衡的链接:
似乎不需要镍氢电池组的专用电池平衡电路。 您可能会在网上找到有关此问题的更多资源。
我会让 Jeff 评论充电器问题。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门