This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:镍氢电池充电器与放大器;仪表

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50-R2, BQ2000, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQ25798EVM, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071036/bq25798-nimh-battery-chargers-gauges

部件号:BQ25798
线程中讨论的其他部件: BQ40Z50-R2BQ2000BQ34Z100-G1BQ34Z100EVM,, BQ76942

我一直在使用 BQ25798充电器和 BQ40Z50-R2燃油表。  但是,我的系统正在从锂离子电池切换到镍氢电池。  哪些充电器和燃油表与我使用过的镍氢电池充电器和燃油表相当?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好,

    TI 最近没有任何镍氢充电器。 20世纪90年代末的 BQ2000系列是唯一一款产品,它有点笨重。  为获得最长的使用寿命,镍氢电池应使用 CC 充电,然后使用 dV/dt 或 dT/dt (而不是 CV)端接。  BQ25798 (以及我们所有的锂离子充电器)使用 CC 为锂离子电池充电,但随后用 CV 端接。  我们不会对 BQ2598的 ADC 精度进行规范,因此我建议使用仪表的 ADC 和主机软件来查找 DV/dt 和/或 dT/dt 端接点。  然后,仪表通过主机软件指示充电器终止充电。  

    我将向量表征求意见。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,希里什,谢谢。  我将继续与 BQ25798合作,因为我喜欢它的电源路径管理功能。  我还将继续使用 bq40z50-R2量表。  我需要一些帮助来收集 DV/dt 和 dT/dt 数据,并为电荷终止创建新算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,希里什,谢谢。  我现在正在设置具有4S-1P 电池系列的 BQ25798-EVM 和 BQ40z50-EVM。  这些电池为 Panasonic 镍氢 HHR-450AB21。  如何更改 BQ25798-EVM 的电压以执行1.2V 镍氢电池。  如果我在 EVM 上设置了用于4S 的跳线,则认为锂离子电池的充电电压为每节3.7V。

    此外,我还需要可以加载到 bq25798-EVM 主机处理器中的主机软件的特定示例,以尝试您建议的终止算法。

    谢谢,卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好,

    4s PROG 引脚电阻器将电池调节电压设置为4*4.2V=16.8V,这对您的系列镍氢电池来说可能太高。  我建议设置 PROG 引脚,以便 BATREG 寄存器(REG0x01-02)最初的设置略低于最终蓄电池调节电压。  然后,您可以使用主机 I2C 根据 dT/dt 或 dV/dt 将寄存器写入比最终电池调节值稍高的值。  

    BQ25798没有处理器。  它有一台状态机,可根据 I2C 寄存器中的值做出决定。  主机软件用于系统的处理器。  该软件将在充电器和仪表之间进行协调。

    不幸的是,我们没有提供示例软件。  我们确实提供了 Linux 驱动程序,可以让您快速启动 I2C 对钥匙充电器寄存器的读取和写入。

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    此致,

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好,

    我注意到 Jeff 之前说过“建议使用量规的 ADC 和主机软件来查找 DV/dt 和/或 dT/dt 端接点。  然后,仪表通过主机软件指示充电器终止充电。”

    我早些时候错过了这一点。 bq40z50-R2将不能用于此操作。 我还与我的同事进行了讨论,发现没有关于如何将镍氢电池与 bq40z50-R2一起使用的指南。

    我们建议将 bq34z100-G1作为更好的匹配项。 我将删除以前的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish。  我将切换到 bq34z100-G1燃油表。  您和 Jeff 能否发送一张图,说明如何将 bq34z100EVM 连接到我的 bq25798EVM 上,以执行 Jeff 的建议?  应使用哪些 ADC 信号?  最后,镍氢化学如何处理电池充电平衡问题?

    谢谢,卡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,

    您能否提供镍氢电池的#Series #Parallel 配置以及预期/所需的充电电流?  此外,充电器的输入电压是多少?   关于细胞平衡,这需要另一个细胞平衡 IC。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电池采用4S-1P 配置(标称4.8V),Panasonic 数据表显示420mA“标准”充电电流。  快速充电可达2A。  我想使用420mA 的标准充电电流。

    在 bq25798的输入中,我们的太阳能面板配置为高达281mA @ 17.8V (最大功率点)。  但是,如果需要,可以重新配置此面板以提供更少的电压和更多的电流(例如,562.8mA @ 8.92V)。

    TI 推荐哪些电荷平衡芯片/解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的 vsys (bq25798中的)大约设置为5.4伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好,

    对于所有带有 SYS 的 TI NVDC 充电器,不允许设置 SYS 电压,或者对于少数 IC,不建议将 SYS 电压设置为高于最终电池调节电压。  V(SYS)= MINSYS 或最终蓄电池调节电压的最大值。  因此,要获得5.4伏电压,您需要在 SYS 输出后使用直流/直流升压转换器。  我建议使用8.92V 太阳能电池板设置以获得最高效率。

    仪表和保护器团队可以对平衡器 IC 做出响应。  

    此致,

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,我没有听到“仪表和保护器”团队关于平衡器 IC 的任何声音。  我是否可以与他人具体联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,  

    TI 没有适合此应用的良好平衡器解决方案。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的!?  这令人沮丧。  Shirish 说了些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好

     镍氢电池配置的电压 过低,无法为 我们的设备提供电压。 最接近能实现电池平衡的设备是 BQ76942,它可以平衡较低的电压。 但是,在1.2 V 额定4S 配置下,除非电池组已充满电,否则可能无法满足最低 BAT 要求(4.7 V),因此这将不起作用。

    我们没有适合您应用的好替代解决方案。 我很抱歉。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯,谢谢。

    镍氢电池组需要的电池平衡程度如何?  我注意到市场上有几个镍氢4S 店没有用于电池平衡的连接器(例如,LiPO 系列)。

    我非常喜欢 BQ25798充电器支持的 PPM 和 MPPT 跟踪。  因此,如果可能,我想保留它。

    但如果我不能使用其他哪些镍氢充电器来为我的太阳能电池提供 MPPT,那么我的电池还存在哪些?  我可以获得单独的 Power Path Management 解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尔,你好

    我发现了几条提到镍氢电池平衡的链接:

    似乎不需要镍氢电池组的专用电池平衡电路。 您可能会在网上找到有关此问题的更多资源。

    我会让 Jeff 评论充电器问题。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,根据路易斯给我发送的信息和我阅读的文章,也因为我们的项目已经等不及了,我决定放弃镍氢电池组上的电池平衡,以用于我的这款产品。  我将使用 BQ25798充电器和 BQ34Z100-Q1燃油表。  将来我需要更多的充电算法帮助,但我并不完全理解这种算法。  但现在,我要再次向前迈进。  谢谢!  卡尔