This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:消除嗡嗡声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068054/lm3478-get-rid-of-humming-noice

部件号:LM3478

大家好,我们正在使用 LM3478进行需要更改的设计。  
连接到此电路的设备现在需要12V 电压,而不是以前提供的22V 电压。  

输入:17vDC 至40VDC
输出:12V 直流400mA  

我使用了德州的发电机来生成新的功率值,但由于以前的印刷电路板性能问题,我需要做一些更改。 我改变的最大成分是电感器,因为我们的设计使用两个单独的电感器。  

这就是 TI 计算器所需的:

这就是我所做的:  

注:带有红色文本的组件会被更改,其他所有组件都是相同的。  

现在,我在不同负载下听到了令人不舒服的嗡声。这将用于显示屏上的背光,因此负载可能接近0mA 到400mA,具体取决于屏幕的亮度。  

切换权力绝对不是我的专业领域,因此我希望有人能帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,  

    很遗憾听到您在设计上遇到问题。 您的原理图值似乎很有意义。 您是否可以为几个放大周期的交换节点,DR 引脚,COMP 引脚和 VOUT 提供示波器;以及相同的放大波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我可以得到一些示波器;)。  
    很高兴你能提供帮助。  


    对于交换节点,我假设您的意思是:  

    DR:DC 级别

    公司: DC 级别

    二极管后输出>交流电平


    直流电平:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会查看测量结果?