This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:LM5116-12EVAL

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-12EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068916/lm5116-12eval-lm5116-12eval

部件号:LM5116-12EVAL
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好

我带来 了具有15V-85V 输入和12V/5A 输出的 LM5116-12EVAL 评估板。 我遵循了 数据表提供的测试步骤。 但输出仅为5V,而不是12V。

可以帮助我解决此问题吗?

是否需要进行任何更改才能获得12V 输出。

数据表中的测试步骤

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好约瑟夫

    输出应为12V,不需要任何修改。 所有 EVM 在发货前都经过全面测试。

    请检查电源的当前限制设置是否足够高。

    请检查 FB 针脚电压。 如果 VOUT 为5V 时设备处于调节状态,FB 引脚电压为1.215V。  

    李家祥(应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我测试了无负载(即无负载电压)的输出电压, 该电压仅为5V。 5V 输出时的反馈电压仅为0.567V,而不是1.215V。
    但输出电压配置为12V ,如下所示
    Rfeb2/Rfb1=(V输出/1.215)-1
             =(12/1.215)-1
             =8.8765
    选择 Rfb1=1.21K 欧姆,
    然后,Rfb2=1.21K x 8.8765
             =10.7千欧
    评估板中使用了相同的值。
    我是否在做一些配置 更改以获得12V?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好约瑟夫  

    转换器目前未处于调节状态。 请检查 UVLO,VCC,SW 和电感器电流。 如果可能,请分享一些波形以进行更多调查。

    -李家祥(应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在结束这条线程,因为我已经听不到你的声音了。
    如果您仍在尝试解决此问题,请随意打开新线程或重新打开此线程。 谢谢
    -李家祥(应用工程)