This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:USB SDP 端口检测和输入电流限制说明

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068597/bq25616-usb-sdp-port-detection-and-input-current-limit-clarification

部件号:BQ25616

您好,

我们计划在佩戴式设备中使用 BQ25616充电器 IC。 我们的锂离子电池为650mAh。  

查询:  

当我们将设备连接到 USB 端口进行数据传输(SDP 端口)时,配置前以及配置失败时,设备的输入电流限制应该是什么?

根据 USB 规范,在 USB 枚举过程中配置500mA 之前,设备只能消耗100mA。 但是,一旦检测到 SDP 端口,BQ25616 IC 就会将输入电流限制为500mA (允许设备使用超过100mA 的电流)。

它是否违反了 USB 规范? 还是我错过了一些东西?

因为许多充电器集成电路将 SDP 端口的输入电流限制为500mA -除了少数线性充电器集成电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    500mA。

    它不违反 USB 规范。  详情请访问 e2e.ti.com/.../bq24295-pulls-500ma-before-enumeration-of-standard-downstream-port。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    感谢您的回复。

    是的,连接正时 ECN 允许在连接后使用电池耗尽或电池供电不足一段时间内消耗500mA 电流。

    之后,我们必须配置为500mA。

    如果配置失败,或者主机不批准绘制500mA,并且如果我们绘制500mA (因为设定的输入电流限制为500mA),这将不会导致问题?  

    来自连接正时 ECN 的参考图像。  

    谢谢,

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱丹

     在 D+/D- 输入电流限制检测完成后,主机可以根据需要通过 I2C 修改输入电流限制。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    感谢您的回复。

    很抱歉,我从 BQ24295的相关查询中提出了问题。 因此,这可能会令人困惑。 我们使用的是 BQ25616,它是独立的 IC,没有 I2C 通信。

    是否有任何符合 USB 标准的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    表9-2列出了 BQ25616支持的输入电流限制检测结果。 来自 D/D 的输入电流限制设置–日/秒的检测 如果 所需 的输入电流限制设置不可用,请保持 D+/D-引脚打开,并使用 Ilim 引脚设置输入电流限制。

    谢谢,

    宁。