This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电源管理论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067311/ucc28070-power-management-forum

部件号:UCC28070
“线程: 测试”中讨论的其它部件

症状

・UCC28070の制品では、PFCの出力电圧が不安定になりました。(PFC SWFETは、约2秒の期间(波形1)の间に切り替え动作を缲り返します

その动作はA相相とB相に分けられ、パルスの除去方法は2相で异なり、一相は停止状态(波形2、波形3))

この现象は、IC (UCC28070)が変更されると改善されます。これらの症状が発生する原因と解决策を教えてください。

条件

・ご使用时间 Ω:200V

・BCB.C( PFCご指定):390V

・负荷状态なし(数%の负荷が引っ张られると症状が消える)

e2e.ti.com/.../2402.waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riki。  

    您是否能够用英语讨论此问题?  如果没有,我可能需要将此事重新分配给我在亚洲的一位同行。  请告诉我。

    如果是,请提供一些原理图和负载条件。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    症状

    ・在采用 UCC28070的产品中,PFC 的输出电压变得不稳定。 (PFC SWFET 在大约2秒的时间内重复切换操作(波形1)

    其操作分为 A 相和 B 相,去除脉冲的方式在两相不同,一相处于停止状态(波形2,波形3))

    当 IC (UCC28070)发生变化时,此症状会有所改善。 我想告诉我们这些症状的原因和解决方案。

    条件

    ・输入电压:200V

    ・PFC 的输出电压:390V

    ・无负载情况(拉动少量负载时症状消失)

    e2e.ti.com/.../Waveforms-and-schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riki-San,

     0.4赫兹脉冲分组行为异常。

    正常的无负载行为应该是,A 和 B 两个相位的切换周期应相对随机,较窄,并分散在线路周期上。  也许更多地聚集到峰或零交叉点,但仍然相对分散。

    我无法判断 更换部件是否意味着问题已完全解决,或者只是更好或更不同。  如果完全纠正,则可能是部件或焊料有问题。  

    如果 问题仍然存在,但 发生 频率较低(或不太严重),则部件的差异可能只是放大器偏移的问题,导致某个部件的问题频率较高/较低。   在这种情况下 ,我的一个建议是 检查您的 VSENSE 电容器(实际值)。  如果 您在该位置具有非常大的值,则可能会发生这种脉冲。  在波形1中,随着切换组之间的死时间~2sec,可能会出现 VOA 输出也在此频率下振荡的情况。  当 VOO  超出阈值以允许切换,但 VSENSE 反应太慢时,它会驱动 PFC 输出,直到 VSENSE 超过 VREF。  然后,VOO  降至阈值以下并抑制所有切换,直到排气加载(来自 VSENSE 和其他小负荷,如果有)最终再次将其拉至 VREF 以下。  这只是一个想法,让您了解更多节点,以便在检查 Cvsense 后发现问题是否仍然存在。

    我希望这能有所帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷先生。

    感谢您的回答。

    我将 Cvsense 容量更改为2 nF 左右,但症状没有改善。

    这种症状以每200个单位中约1个单位出现,在所有这些单位中,更换 IC 消除了这种症状。 这是否由于 IC 特性的变化所致? 我想知道。

    Riki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riki-San,

    您是说在大量大批量生产的产品中,故障率是1/200=0.5%?还是您只测试了200个产品,发现了一个产品?

    如果仅在无负载条件下捕获这种现象, 因为 UCC28070控制器内 CSA/CSB 电路的安培值偏移不同,则每个相位控制每个相位输出引脚(GDA 或 GDB),而 GDA/GDB 不能具有相同的脉冲输出,这是正常的。

    当您增加载荷后,偏移的影响将减小,因此这种现象将消除。

    如果可能,您也可以在帖子中发送完整的示意图供我查看。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况每200个中就有1个发生,到目前为止,这种情况发生在大约4个单位。

    问题不在于相位 A 和 B 不同时发生脉冲,而是它们在大约2.5秒的时间内突然停止并运行。

    更换 IC 并改善症状时,我还会附加波形。

    我可以将原理图发送给您,如果它是私有的。

    e2e.ti.com/.../waveform_63246424_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riki-San,

    请确保 vsense 应有与 VINAC 引脚相同的电阻器分压器。

    您可以通过 wenbin-huang@ti.com 将原理图发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riki,

    我们从您那里收到反馈已经有三个星期了。  我将假设您已解决此问题。  如果没有,请随时打开一张新票。

    谢谢你,

    射线