“线程: 测试”中讨论的其它部件
症状
・UCC28070の制品では、PFCの出力电圧が不安定になりました。(PFC SWFETは、约2秒の期间(波形1)の间に切り替え动作を缲り返します
その动作はA相相とB相に分けられ、パルスの除去方法は2相で异なり、一相は停止状态(波形2、波形3))
この现象は、IC (UCC28070)が変更されると改善されます。これらの症状が発生する原因と解决策を教えてください。
条件
・ご使用时间 Ω:200V
・BCB.C( PFCご指定):390V
・负荷状态なし(数%の负荷が引っ张られると症状が消える)