This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调输出的增压控制器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM3478, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069872/boost-controller-with-adjustable-vout

线程中讨论的其他部件:LM5122PMP10538LM3478LM5118

功率级设计师非常乐于助人——谢谢。

我还有几个问题:   

在当今的供应链环境中,我发现大多数 TI 部件都不可用,包括所有  LM51xx。  LM3478MA 似乎可用。  你认为这是一个足够的选择吗?

我有 OrCAD 和 PSPICE,我下载了 TI  LM3478MA 模型,因此我正在进行模拟,以了解26V-32V 的操作。  我尚未找到平衡点,但仍在努力。  

哪种传导模式最适合于可变输出设计(CCM 或 DCM)?  我会以贸易效率的方式将负载瞬变导致的电压降降至最低。

我是否可以发布 OrcCAD 项目以获得设计审核?

谢谢

菲尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔:

    很遗憾听到您遇到供应链问题。 LM51xx 系列是 LM34xx 系列的下一代版本,因此您将面临功能降级。 如果您使用的是非同步设计,则转换器将在 DCM 中以轻负载运行,在 CCM 中以高负载运行。 如果您要选择传导模式,请参阅 PMP10538。 在此设计中,控制器(LM5122)正在强制脉宽调制(FPWM)中运行。  

    谢谢,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 了 LM3478,我无法选择一组有效的值,这些值最多可达[23-25V],且程序控制[26-32V],事后看来,显然需要精确调整升压拓扑以将25V 升至26V。  然后,它不能很好地升至32V。  我看了降压-升压控制器,发现 LM5118可用。 我拉了香料模型,它在模拟中运行良好,所以我计划这样做。  

    当我有一位优秀的候选人时,是否有可能从 TI 获得原理图审查?

    谢谢。

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔:

    当然没关系。 请在准备就绪后提供示意图。

    谢谢,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压和降压-升压转换器电路是否通常需要单独的输出过压保护电路?  我在 TI 文献或评估板原理图中看不到这些电路。  数据表中未讨论输出过电压。

    谢谢

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔:

    很抱歉耽误你的时间。 如果您对 OVP 有担忧,那么您可以添加一个连接到 EN 引脚的下拉晶体管,当输出电压超过阈值时,该晶体管将打开。  

    我从 LM5122数据表中抓取了应用电路,但前提是相同的。  

    再想一想,为什么不能使用升压控制器? 我知道主要限制将是最小工作周期,但即使如此,也可能取决于切换频率,您可以减少这一限制以满足标准。

      

    请告诉我您的想法,

    理查德