“线程”中讨论的其它部件:TPSM82866A
您好,
电容器 CF 或 Cavin 的建议是什么?
数据表和评估板用户文档都建议使用1uF 电容器(与1R 电阻器一起使用),但评估板文档中的 Webench 和实际原理图显示了100nF 电容器。
谢谢,
G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
电容器 CF 或 Cavin 的建议是什么?
数据表和评估板用户文档都建议使用1uF 电容器(与1R 电阻器一起使用),但评估板文档中的 Webench 和实际原理图显示了100nF 电容器。
谢谢,
G
格雷厄姆您好,
从数据表中的措辞来看,CF 的建议值似乎是1uF。 如 《用户指南》中所见,您还可以使用100nF 电容器。 由你决定。
您是否还了解了新型,小型和易于实施的6A 电源模块: TPSM82866A ?
如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。
非常感谢!
此致,
多里安
格雷厄姆您好,
如果您使用100nF 而不是1uF,则切断频率会有所不同:

R = 1欧姆。
如果您使用100nF,您将更早地进行过滤,并且 fc =159.24 kHz。
有关 TPSM82866A 和 非设计相关的一般问题(如订购半导体部件),请联系我们的客户支持中心:
https://www.ti.com/info/contact-us.html
如果您还有其他问题,请告诉我。
非常感谢!
此致,
多里安