This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20125:CF 或 Cavin 电容器的值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070095/lm20125-value-of-cf-or-cavin-capacitor

部件号:LM20125
“线程”中讨论的其它部件:TPSM82866A

您好,

电容器 CF 或 Cavin 的建议是什么?

数据表和评估板用户文档都建议使用1uF 电容器(与1R 电阻器一起使用),但评估板文档中的 Webench 和实际原理图显示了100nF 电容器。

谢谢,

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    从数据表中的措辞来看,CF 的建议值似乎是1uF。 如 《用户指南》中所见,您还可以使用100nF 电容器。 由你决定。

    您是否还了解了新型,小型和易于实施的6A 电源模块: TPSM82866A

    如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    使用100nF 而不是1uf 会有什么影响?

    我没见过那部分,但在 Digikey 上,似乎一年多以来都无法在任何地方购买?

    非常感谢,

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    如果您使用100nF 而不是1uF,则切断频率会有所不同:

    R = 1欧姆。

    如果您使用100nF,您将更早地进行过滤,并且 fc =159.24 kHz。

    有关 TPSM82866A 和 非设计相关的一般问题(如订购半导体部件),请联系我们的客户支持中心:

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    你还有什么问题吗? 我能回答你的问题吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    由于不活动,我将关闭此线程。

    如果您有任何意见或问题,请在下面回复。

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢您的回复,我会忙于处理其他事情。

    我了解 RC 滤波器的工作原理,但我仍然感到困惑的是哪些值被“推荐”。

    此致,

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    每个数据表的建议值为1uF。 100nF 也可以使用,如 EVM 用户指南中所示。

    EVM BOM 显示了应用电路中的典型实现。 这两个值都可以使用。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    我认为该部件的最小电压额定值应该是输入电压吗?

    此致,

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    “最小电压额定值”是什么意思? 如果您查看功能方框图,则 UVLO 比较器位于 Avin 上。  如果您想分离 Avin 和 PVIN,但操作额定值仍如下:PVIN,Avin 至 GND∈[2.95V,5.5V]。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,

    多里安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    我的意思是电容器,但答案是>VIN。

    此致,

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆您好,

    我现在给你。 那么,是的,你是对的,它将>VIN,知道 VIN Max 为5.5V 不会太困难。
    谢谢,


    多里安