This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740:二极管电视

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068476/ucc28740-ucc28740-diode-tvs

部件号:UCC28740

您好,

请参见下图。

在左侧,我们有自己的电路,在右侧,可以在德州网站上找到一条电路。
问题:一些设计师不考虑电视二极管(D2),请参见左侧的数字。 
请告诉我为什么设计师不考虑这款电视二极管?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦格纳:

    TVS 和 R1C1都用于降低 MOSFET 的电压峰值。  因此,这仅仅取决于不同的考虑。  电视易于使用,可以显著夹紧电压峰值。 但是,在某些情况下,价格和规模可能高于 R1C1。 另一方面,需要计算 R1/C1并根据峰值频率对其进行优化,但在大多数情况下,其价格和尺寸都较低。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔,

    请参见下图。

    这个数字是我们使用的变压器。 

    当我们选择这种变压器时,我们认为 VDD 上的电压应该是:VDD=Vin*NA/Np=311*0.114=35V。
    当输入有效值=220V 交流时。
    但在文档中,您不使用 Vin,而是使用 Vout 在永久机制中检查 VDD 电压:VDD=VOUT *NA/NS =3.3*2.667=8.8V
    为什么要使用第二个选项?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦格纳:

    通常,我们将辅助和 nsec 设计为相同的极性。

    为了考虑极性,当 MOSFET 打开时, Vaux =(-Vin )*(NA/NP);当 MOSFET 关闭时,Vaux =(NA/NS)* Vo。  Vaux 和 VDD 之间使用二极管。 因此,只有正极性才会流向 VDD 引脚。  

    此致,

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,韦斯利

    请参见下图。

    此图代表 Vaux 变压器的波形信号。 我们有三个共控脉冲。 当 VDD 上有13V 电压时,我们将有 OVP 保护。 但是,在这个数字中,我们有许多震荡。  这可能是因为寄生诱发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦格纳:

    这种振荡来自 MOSFET 切换节点 CSW 上变压器的初级侧电感,Lm,泄漏电感,Llk 和电容。  

    在 DCM 中执行回扫操作时,这是正常现象。 作为波形,此转换器在极轻负载或无负载的情况下工作。 VDS/Vaux 振荡,因为没有足够的能量来保持变压器侧的稳定电压。  您可以通过以下链接获得更多信息。  

    https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter

    对于 OVP 问题,请检查方程式中的 Vs 引脚电压与 Vs =25V 的* RS2/(RS1+RS2)(我根据您共享的波形读取了平稳值,您可以使用光标功能更准确地测量)。 如果 vs 超过4.52V,则 Vsovp 触发并强制 IC 进入保护模式。

    此致,

    韦斯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦斯利,谢谢您的反馈。

    但我有很多问题。 请参见下图。 我们有 TLK_Reset 和 T_OVP 表示。

    图1;TLK_Reset 和 T_OVP 表示法。

    图2:您的文档。

    我的电路尚未切换。

    我的电路设计为在稳态输出时以5V 工作。 
    如果存在过电压,则输出电压为5.75V。 变压器的转换率为 na/ns=2.667;np/na=23.33;

    我设计电路在稳态输出时以5V 工作。
    我认为 OVP 保护电压为5.75V。

    然后,我们在永久政权上有 VDD=5*2.667=13V。

    您的计算器 Excel 文档为我提供了 R1=59K 和 R2=27k。

    但请看图1。 Vaux 上有 em T_OVP 25V。 SO VS = 25*27k/(59K+27k)= 7.85V SO VS >VS_OVP。 但是,如果我调整 RS2值以解决 OVP 问题,我将更改输出处的保护电压。 问题1:如何以最佳方式继续?
    我不明白为什么我要在 Vaux 中测量25伏电压。
    问题2:它应该是 VS Sample =(Vout +VF)*NA/NS=(5+0.55)* 2.667~=15V。 正确吗? 看看下一个数字。 

    问题3:在图3中,哪个点代表图13中的 VS 样本? 第1点还是第2点? 

    图3.
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦格纳:

    根据您的描述,这种现象可能来自您的变压器泄漏电感。  您的计算是正确的,但如果变压器产生的绕组闭合过,Vaux 不仅会受到 NS 的影响,而且会受到 NP 的影响。  您可以检查 VDS 波形。 要更改 D2,然后检查 Vaux 和 VDS 电压是否随 D2的不同而变化。 如果是,修改变压器结构将是解决 Vaux 问题的一种方法。  

    对于 vs 样本点,实际样本位置将为位置1。 如图13所示,IC 根据斜坡对 V 进行采样显著下降。  

    因此,位置1与图13匹配。  

    现在您可以根据 Vaux = 25V 计算 RS1和 RS2。  Vs=4V= Vaux * RS2/(RS1+RS2)= 25V*RS2/(RS1+RS2),您可以通过 RS1和 RS2设置5.75V。 但根本原因应该来自变压器。 仍然需要修复它。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的韦斯利。
    我的赛道运转良好。 所有电压级别均符合数据表中所述的要求。 一切都运转良好。 感谢您在此步骤中的所有支持。 德州仪器(TI)令人惊叹。 非常感谢所有的支持。

    Certi 基金会的 Wagner Coelho Leal 可持续能源研究员- Florianópolis 巴西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的韦斯利。
    我的赛道运转良好。 所有电压级别均符合数据表中所述的要求。 一切都运转良好。 感谢您在此步骤中的所有支持。 德州仪器(TI)令人惊叹。 非常感谢所有的支持。

    Certi 基金会的 Wagner Coelho Leal 可持续能源研究员- Florianópolis 巴西。

    请参见下面的数字。

    通道1为 Vaux,通道3为 Iout。

    我注意到切换频率不是恒定的。 请参见"A"和"b"点。

    问题1:这种情况是否正常? 这是正确的吗? 如果不正确,我该如何改进?

    问题2:我预期输出时有2 A。 请注意,它在1.96A 和2.46A 之间振荡。
    这种情况是否正常? 这些振荡是否是由于开关造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦格纳:

    UCC28740内部建立频率抖动以改善 EMI。 因此,如果 IC 在特定载荷条件(即山谷探测边界)检测到的死时间,这种现象可能会发生。

    此致,  

    韦斯利