您好,
请参见下图。
在左侧,我们有自己的电路,在右侧,可以在德州网站上找到一条电路。
问题:一些设计师不考虑电视二极管(D2),请参见左侧的数字。
请告诉我为什么设计师不考虑这款电视二极管?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
霍尔,
请参见下图。
这个数字是我们使用的变压器。
当我们选择这种变压器时,我们认为 VDD 上的电压应该是:VDD=Vin*NA/Np=311*0.114=35V。
当输入有效值=220V 交流时。
但在文档中,您不使用 Vin,而是使用 Vout 在永久机制中检查 VDD 电压:VDD=VOUT *NA/NS =3.3*2.667=8.8V
为什么要使用第二个选项?
此致。
您好,瓦格纳:
这种振荡来自 MOSFET 切换节点 CSW 上变压器的初级侧电感,Lm,泄漏电感,Llk 和电容。
在 DCM 中执行回扫操作时,这是正常现象。 作为波形,此转换器在极轻负载或无负载的情况下工作。 VDS/Vaux 振荡,因为没有足够的能量来保持变压器侧的稳定电压。 您可以通过以下链接获得更多信息。
https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter
对于 OVP 问题,请检查方程式中的 Vs 引脚电压与 Vs =25V 的* RS2/(RS1+RS2)(我根据您共享的波形读取了平稳值,您可以使用光标功能更准确地测量)。 如果 vs 超过4.52V,则 Vsovp 触发并强制 IC 进入保护模式。
此致,
韦斯利
您好,韦斯利,谢谢您的反馈。
但我有很多问题。 请参见下图。 我们有 TLK_Reset 和 T_OVP 表示。
图1;TLK_Reset 和 T_OVP 表示法。
图2:您的文档。
我的电路尚未切换。
我的电路设计为在稳态输出时以5V 工作。
如果存在过电压,则输出电压为5.75V。 变压器的转换率为 na/ns=2.667;np/na=23.33;
我设计电路在稳态输出时以5V 工作。
我认为 OVP 保护电压为5.75V。
然后,我们在永久政权上有 VDD=5*2.667=13V。
您的计算器 Excel 文档为我提供了 R1=59K 和 R2=27k。
但请看图1。 Vaux 上有 em T_OVP 25V。 SO VS = 25*27k/(59K+27k)= 7.85V SO VS >VS_OVP。 但是,如果我调整 RS2值以解决 OVP 问题,我将更改输出处的保护电压。 问题1:如何以最佳方式继续?
我不明白为什么我要在 Vaux 中测量25伏电压。
问题2:它应该是 VS Sample =(Vout +VF)*NA/NS=(5+0.55)* 2.667~=15V。 正确吗? 看看下一个数字。
问题3:在图3中,哪个点代表图13中的 VS 样本? 第1点还是第2点?
图3.
您好,瓦格纳:
根据您的描述,这种现象可能来自您的变压器泄漏电感。 您的计算是正确的,但如果变压器产生的绕组闭合过,Vaux 不仅会受到 NS 的影响,而且会受到 NP 的影响。 您可以检查 VDS 波形。 要更改 D2,然后检查 Vaux 和 VDS 电压是否随 D2的不同而变化。 如果是,修改变压器结构将是解决 Vaux 问题的一种方法。
对于 vs 样本点,实际样本位置将为位置1。 如图13所示,IC 根据斜坡对 V 进行采样显著下降。
因此,位置1与图13匹配。
现在您可以根据 Vaux = 25V 计算 RS1和 RS2。 Vs=4V= Vaux * RS2/(RS1+RS2)= 25V*RS2/(RS1+RS2),您可以通过 RS1和 RS2设置5.75V。 但根本原因应该来自变压器。 仍然需要修复它。
此致,
韦斯利
尊敬的韦斯利。
我的赛道运转良好。 所有电压级别均符合数据表中所述的要求。 一切都运转良好。 感谢您在此步骤中的所有支持。 德州仪器(TI)令人惊叹。 非常感谢所有的支持。
Certi 基金会的 Wagner Coelho Leal 可持续能源研究员- Florianópolis 巴西。
请参见下面的数字。
通道1为 Vaux,通道3为 Iout。
我注意到切换频率不是恒定的。 请参见"A"和"b"点。
问题1:这种情况是否正常? 这是正确的吗? 如果不正确,我该如何改进?
问题2:我预期输出时有2 A。 请注意,它在1.96A 和2.46A 之间振荡。
这种情况是否正常? 这些振荡是否是由于开关造成的?