This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:最大输出电容

Guru**** 2514725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071005/tpsm82821-max-output-capacitance

部件号:TPSM82821

您好,

我们正在考虑使用 TPSM82821替换一些 EOL 的 Enpirion 零件。 TPSM82821 的最大输出电容为47uF,类似于 Enpirion EP53A8xQI 的最大60uF。 但是,我们在负载处还有额外的电容,电容通过铁氧体磁珠与模块分离。 Enpirion 数据表指出:

“只要有足够的电容,就可以在负载上放置用于去耦和旁路的额外大容量电容
VOUT 感应点和总电容之间的分离。 分离提供电感
这将控制回路与大容量电容隔离开来。”

我们是否可以用 TPSM82821做类似的事情,用局部 Vout 去耦合<47uF,然后用铁氧体磁珠隔开负载附近的额外>100uF 散装?

提供的 PSPICE 模型是否准确地模拟此类配置的稳定性? 我们的想法是遵循这种方法 https://www.analogue.com/en/technical-articles/ltspice-basic-steps-in-generating-a-bode-plot-of-smps.html。 但是,我们之前对 ltspice 模型有过问题,因为模拟与基准结果不匹配,而我们从 ADI 得到的反应是,在所提供的 SPICE 模型中,反应不准确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,切尼,

    感谢您的咨询。

    TPSM82821的 PSpice 模型不支持 AC 分析(相位和增益利润率)。  当然,您可以执行下面随附的应用说明中突出显示的波德图解测量。 检查回路稳定性的一种无创方法是观察瞬态负载期间的输出电压行为。 有关详细信息,请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf?ts=1642753250004

    e2e.ti.com/.../control-loop-measurement_5F00_snva364a.pdf

    如果您需要我们方面的更多信息,请告诉我。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,切尼,

    只是一个软提醒。

    你还有其他问题吗? 如果没有,请单击下面的“已解决”按钮。

    谢谢你。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="44555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071005/tpsm82821-max-output-cotes"] TPSM82821,本地 Vout 分离<47uF,但在负载以磁珠分隔的附近有更多>100uF 的散装磁珠[引用]

    在这种配置中是否有使用电脑控制器的任何信息?

    我们订购了用于测试的 EVM 套件,但任何其他信息都将有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,切尼,

    我们尚未使用输出导轨上的附加 LC 滤波器(铁氧体磁珠+> 100uF 散装盖)验证设备。 因此,强烈建议检查此配置的回路稳定性,以确保 IC 正常运行。

    您是否需要我们的更多信息?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不再有任何问题,感谢你们的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,切尼,

    感谢您的确认。 我将结束这条线程。

    请单击下面的“已解决”按钮。

    此致,

    Excel