“线程: TPS548A29, 测试”中讨论的其它部件
嘿,我用 TPS548A29EVM 进行了一些浪涌测试,我得到了一些奇怪的波形。
CH1 (黄色):VIN,CH2 (品红色):输出,CH3 (蓝色):输出,CH4 (绿色):开关

评估被设置为跳过模式,800kHz,输出为0.8V,输入电压为5V。 在 Vin 打开电源之前,已加载了14A 输出。
您能解释多个峰的推理吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿,我用 TPS548A29EVM 进行了一些浪涌测试,我得到了一些奇怪的波形。
CH1 (黄色):VIN,CH2 (品红色):输出,CH3 (蓝色):输出,CH4 (绿色):开关

评估被设置为跳过模式,800kHz,输出为0.8V,输入电压为5V。 在 Vin 打开电源之前,已加载了14A 输出。
您能解释多个峰的推理吗?
1)负载以 CC 模式运行时为高。
2)上述波形的 CH2 (洋红色)实际上是 IIN。
从那时起,我就对 C2进行了脱色,以更好地展示我们将如何使用设计。 以下是 Eload 设置为 CC (14A)的新波形,以及使用 Skip 800kHz 的评估:
CH1:VIN,CH2:IIN,CH4:Vout

CH1:VIN,CH2:Iout,CH4:Vout

3)跳过800kHz 时,在空载情况下,输入电流为0.1uA。 对于 FCCM 800kHz,在空载情况下,输入电流为2uA。
感谢您采集波形。
输出电压和输出电流在第二幅图像上看起来正确。
输入电流#1对我来说毫无意义。
在#1标记处,输入电流正在为输入电容器充电。好的。
在2号标记处,输入电流达到峰值。 有些输入电流是由于输出电流,
而且,切换频率可能会增加,这会使输入电流稍微增加一点
但为什么输入电压和输入电流同时增加。
当我看到输入电流峰值时,如果直流/直流设备出现问题,我希望直流/直流能吸收电流。
如果功率级 FET 同时打开,输入电流可能达到峰值,但我希望输入电压下降。
是否可以进行相同的测量,但不启用负载。
此外,也要进行相同的测量,但禁用 TPS548A29设备(J5连接器)。 IIN,VIN,VOUT。
此外,使用稳态电压下的输入电压进行测量,然后启用设备捕获 IIN,VIN,VOUT。

您的输入耗材似乎具有一些有趣的特征。
在第一个电源上,可以在未连接 EVM 的情况下通电,并使用散装电容测量接入电容的浪涌电流。
禁用设备时,第一个电源有脉冲。 除了输入电源 正在运行之外,我没有其他解释。 您能否通过上述实验进行验证。
在第二个电源上,浪涌电流与我的测量值类似。 但是,输入电压下降,一旦输入电压低于~3V 至4V,设备就会关闭。
您能否绘制测试设置图,如果可以,请提供设备型号。
我想知道测试设置是否可以 用1号供应调节以获得更好 的测量结果。
其想法是在实验室供应附近添加散装盖。 如果实验室电源脉冲电流,则散装盖将吸收电流,被测设备输入电压将更平稳地转换,电流脉冲将减少

感谢您提供的数据。 Korad 电源有一些问题。 我不确定如何提供帮助。
我用谷歌搜索了 korad 模型,亚马逊上有评论说,当禁用输出端子时,输出电压可能存在。
我没有看到任何评论描述了上述现象。
BK 具有3A 电流限制, 使用带较低回放设置的 BK 电源并运行测试。
我认为5V 输入的3A 输出不足以支持0.8V 的14A
使用更高的输入电压或更低的回放设置,查看 BK 是否能提供更好的启动。