This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29EVM:浪涌

Guru**** 1825500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29EVM, TPS548A29
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071093/tps548a29evm-inrush

部件号:TPS548A29EVM
“线程: TPS548A29测试”中讨论的其它部件

嘿,我用  TPS548A29EVM 进行了一些浪涌测试,我得到了一些奇怪的波形。

CH1 (黄色):VIN,CH2 (品红色):输出,CH3 (蓝色):输出,CH4 (绿色):开关

评估被设置为跳过模式,800kHz,输出为0.8V,输入电压为5V。 在 Vin 打开电源之前,已加载了14A 输出。

您能解释多个峰的推理吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载运行 CC 或 CR 模式是什么模式。    

    我尝试在工作台上重复,但波形看起来不同。  

    您能否使用 CH1,CH4 DC 和 IIN 捕获上述波形 ,然后使用 IOUT 捕获这些波形?   

    无负载时,DMM 的输入电流为 SKIP 和 fccm 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)负载以 CC 模式运行时为高。

    2)上述波形的 CH2 (洋红色)实际上是 IIN。

    从那时起,我就对 C2进行了脱色,以更好地展示我们将如何使用设计。 以下是 Eload 设置为 CC (14A)的新波形,以及使用 Skip 800kHz 的评估:

    CH1:VIN,CH2:IIN,CH4:Vout

    CH1:VIN,CH2:Iout,CH4:Vout

    3)跳过800kHz 时,在空载情况下,输入电流为0.1uA。 对于 FCCM 800kHz,在空载情况下,输入电流为2uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您采集波形。

    输出电压和输出电流在第二幅图像上看起来正确。  

    输入电流#1对我来说毫无意义。   

    在#1标记处,输入电流正在为输入电容器充电。好的。

    在2号标记处,输入电流达到峰值。   有些输入电流是由于输出电流,

    而且,切换频率可能会增加,这会使输入电流稍微增加一点   

    但为什么输入电压和输入电流同时增加。  

    当我看到输入电流峰值时,如果直流/直流设备出现问题,我希望直流/直流能吸收电流。

    如果功率级 FET 同时打开,输入电流可能达到峰值,但我希望输入电压下降。  

    是否可以进行相同的测量,但不启用负载。  

    此外,也要进行相同的测量,但禁用 TPS548A29设备(J5连接器)。   IIN,VIN,VOUT。

    此外,使用稳态电压下的输入电压进行测量,然后启用设备捕获 IIN,VIN,VOUT。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)无负载

    CH1:VIN,CH2: IIN,CH4:Vout

    2) J5已禁用

    CH1:VIN,CH2: IIN,CH4:Vout

    3)启用事件

    CH1:VIN,CH2: IIN,CH3:启用,CH4:Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用不同的电源重新测试,结果如下:

    1) 14A 负荷浪涌:

    CH1:VIN,CH2: IIN,CH3:启用,CH4:Vout

    2)无负载

    CH1:VIN,CH2: IIN,CH3:启用,CH4:Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入耗材似乎具有一些有趣的特征。   

    在第一个电源上,可以在未连接 EVM 的情况下通电,并使用散装电容测量接入电容的浪涌电流。  

    禁用设备时,第一个电源有脉冲。   除了输入电源 正在运行之外,我没有其他解释。   您能否通过上述实验进行验证。  

    在第二个电源上,浪涌电流与我的测量值类似。   但是,输入电压下降,一旦输入电压低于~3V 至4V,设备就会关闭。

    您能否绘制测试设置图,如果可以,请提供设备型号。  

    我想知道测试设置是否可以 用1号供应调节以获得更好 的测量结果。

    其想法是在实验室供应附近添加散装盖。   如果实验室电源脉冲电流,则散装盖将吸收电流,被测设备输入电压将更平稳地转换,电流脉冲将减少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)设置为5V 的第一个电源(Korad KA3005P),浪涌电流为470uF 容量:

    CH1 (黄色):电压跨接电容,CH2 (品红色):进入电容的高压侧电流

    2)设置图纸

    3)第二个电源的型号为 BK Precision 1150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的数据。   Korad 电源有一些问题。  我不确定如何提供帮助。  

    我用谷歌搜索了 korad 模型,亚马逊上有评论说,当禁用输出端子时,输出电压可能存在。

    我没有看到任何评论描述了上述现象。  

    BK 具有3A 电流限制, 使用带较低回放设置的 BK 电源并运行测试。   

     我认为5V 输入的3A 输出不足以支持0.8V 的14A

    使用更高的输入电压或更低的回放设置,查看 BK 是否能提供更好的启动。