This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:24V 时观察到过热

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC28C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068757/uc3843-heating-observed-at-24v

部件号:UC3843
“线程”中讨论的其它部件:UCC2803UCC28C43测试

TI 团队您好,

我们使用 UC3843D (带有 SOIC-14引脚) PWM 控制器 IC,24V,它工作正常, 没有太大的加热,

有关参考信息,请参阅以下电路图

 

下一个

我们将 UC3843D具有24V 电压的 SOIC-8引脚封装一起使用,它可以工作,但加热程度更高(不可接受的加热)

有关参考信息,请参阅

电路图

 

数据表中提到 UC3843D 的工作电压高达28V



 

请给出如何避免 UC3843D 加热的解决方案

 

 

 

谢谢,此致,

马纳斯·索法

科内克伦斯和德马格·普夫特。 有限公司

邮箱: manas.sable@konecranes.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,引脚越多,散热的区域越大,温度越低,如14引脚与8引脚。 您的切换频率是多少?  

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 切换频率约为1kHz
    • 在我们的应用中,我们不会连续使用切换模式,我们使用 UC3843D (SOIC-8)作为 PWM (0%至95%)发生器,它仅在收到模拟输入(输入电压:0.2V 至1.5V)时才生成 PWM。
    • 即使 IC 未切换,我们也观察到过加热。  
    • (开关电压- 24V)
      (偏压电压- 24V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1K FSW 非常低。 我看不到温度高的原因。

    两项建议:

    1. IC 有问题,或重新处理,或更换新 IC;

    2.将偏压降至10V,然后再次检查温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 APT 回复,

    我们已经在12V 电压下测试了这个 IC,它工作正常。

    -由于我们选择了24V 应用的 IC,可以采取哪些措施来避免24V 过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种安全的方法是在 NPN 晶体管连接到 VCC 之前插入一个齐纳(12V),将24V 降至12V。  

    栅极电压为24V,栅极损耗很大。 我想这会导致 IC 发热。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应,我们也有类似的解决方案,但:


    您是否意味采用 SOIC-8封装的 UC3843D 不支持24V? 数据表中提到的。

    因此,假设采用 SOIC-8封装的 UC3843D 不支持24V (即使数据表中提到)是否安全?

    是否有任何数据表勘误表可用于确认此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能还有其他一些原因导致 IC 在24V 时变热。 它需要做更多的工作来缩小原因范围。 如果 PWM 输出不能驱动 MOSFET,IC 是否仍然很热?  

    每个 IC 在24V 时是否都很热?  

    我没有计算24V 功率损耗和温度升高的公式。 从 D/S 来看,IC 似乎可以在24V 时工作,但温度可能过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 即使 PWM 输出未驱动 MOSFET,IC 仍然很热。
    • 我们测试了2个 IC 都很热。 (从 Mouser 购买)  
    • 由于当前半导体短缺,可能会出现部件故障,您是否可以向我们发送一些原厂样品?
    • 由于 SOIC-8封装,似乎存在加热问题。
    • 您能为 SOIC-8封装提供任何替代方案吗?该封装在24V 无加热条件下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我能给你们发送一些样品。  我也没有评估的任何部分。

    我看了其他部件,如 UCC2803,UCC28C43,它们不能在24V 下工作。 我认为,为了 VDD 偏置,修改电路将 Vin 从24V 降至12V 是更好的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是否有任何文档/勘误表/表格提到 UC3843D 支持电压?
    • 我们的沟通有很大的延迟,我们是否可以让 Microsoft 团队呼叫我们,以便我们可以详细讨论这个问题?
    • 对于团队呼叫,这是我的电子邮件 ID -  manas.sable@konecranes.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否接受 WebEx (Cisco)会议邀请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果插入24V 和 VDD 之间的电阻器,您可以测量压降并计算电流吗?  

    您能弄清楚 IC 分别在24V 和12V 下耗散了多少功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,我们已经尝试了以下步骤,结果如下:

    • 我们已测量流经 UC3843D 的电流
    • 带1K 电阻器和24V VCC
    • 电流表与24V VCC 串联
    • 带1K 电阻器和12V VCC
    • 电流表与12V VCC 串联
    • 因此,我们计算功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WebEx 应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享测试数据。 功率损失在24Vin 和12Vin 之间翻了一番。 此外,SOIC 8的热阻比14引脚高得多。 毫无疑问,8引脚的温升远远高于14引脚。 您可以测量两个 IC 之间的实际温度上升和温度上升的差值。 这可能是真实的。  

    我没有看到将高压直接连接到 VDD 引脚的应用。 我建议在 VDD 之前插入电阻器以降低电压。