This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1

Guru**** 2815475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067690/lm5176-q1-lm5176-q1

部件号:LM5176-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的: 我们使用 LM5176-Q1 作为降压升压电流调节器

输入 8至24VDC,输出36VDC,负载电流 1000mA (驱动 LED 负载恒定)。

为了减少辐射辐射(CISPER 25),我们增加了防后备阻。请参阅附加图像并建议我们正确连接。

1.将防尘罩与二极管串联

2.将防尘罩与二极管和电容器串联放置  

3. 将防尘罩与 电容器串联放置。

此外,还提供了将  30Mhz 频段中的辐射发射(CISPER 25)传递到300MHz  (300MHz 以上)的设计指南,我们的 PCB 布局正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaswan-San,

    感谢您在设计中使用 LM5176-Q1。  选项3可能更有效,因为它直接影响驱动程序速度,从而有助于降低 dv/dt 和 di/dt。  但是,有一个 UV 检测电路可实时监控启动到 SW 电压,并且在该电路中插入的电阻 器可能会触发假 UV 检测并中断操作。  是否可以在 HDRV 和 MOSFET 栅极之间插入一个小电阻器? 您可以将一个二极管与电阻器平行,选择降低门脉冲的一个边缘而不是另一个边缘的速度,然后测试哪种方法可以获得更好的结果。  请注意,在将电阻器插入 MOSFET 栅极时,您还应检查同一开关支脚上高侧和低侧 FET 的 Vgs,以确保不会有射向。

    您还可以检查频率抖动是否有帮助。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhau,

    选项3表示 Rboot 与电容器串联  

    请与我们保持一致。

    根据您的建议,我们在 HDRV1与栅极, HDRV2与栅极, LDRV1与栅极, LDRV1 与栅极之间设置了15欧姆电阻   

    请分享一条电路,我们如何以15欧姆电阻并行连接二极管

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,栅极电阻器应插入上述 IC 驱动器引脚和其 MOSFET 的栅极之间。  但是,作为初始值,15欧姆的声音太大。  您可以2~5欧姆吗?

    对于并联二极管,我们通常在 MOSFET 栅极处有阳极,在驱动器引脚处有阴极,但您可以尝试反向使用每个二极管来查看结果是否更好。   最重要的一点是,要注意死机时间,以防止穿射。

    谢谢

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我忘了说: 二极管是可选的。 首先尝试使用电阻器。 由于使用栅极电阻器,二极管可以帮助弥补一些死时间损失。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaswan-San

    过去13天,我没有看到此线程的更新。
    也许您可以在这段时间内解决这个问题,在这种情况下,按下“解决”按钮会很好。
    如果仍有问题,请告诉我新的细节。
    此致,

    斯特凡