This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:稳压器(有时)在负载下启动时出现故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070655/tps55288-regulator-sometimes-fails-when-starting-under-load

部件号:TPS55288

未来将进行进一步的测量,但这正是我迄今为止所拥有的。

我已经设计了 TPS55288的 PCB 。  电脑控制器用于在降压增压模式下生成12伏电压。 它通过微控制器进行编程。

其中一些主板已运行数周,没有问题,但有时 ,在负载下启动时,芯片将失败。

我还看到芯片无法初始化的情况。 当通过 I2C 使用启动位启动电脑控制器时,芯片将在输出处生成一个短脉冲,然后几乎立即将其所有寄存器重置为默认值。

在此阶段,该板仅在室温下使用,驱动负载高达1Amp (不包括任何启动瞬变)。

输入电源从未超过15V,并且有一个保护装置来确保其永远不超过16V。

微控制器仅在输入电压超过11V 时启动电脑控制器,并且有一个保护装置来确保整个电路的电压不低于8V。

我添加了我们使用的 WebBench 模拟。

我还添加了原理图和 PCB。

PCB 是一个4层电路板:顶层,接地平面,电源平面,底层。

电源平面用于输入电源。

底层仅用于 I2C 总线,启用 Q3的引脚和门驱动。

我知道电感 器的轨迹非常薄,并打算在下一个修订版中扩大轨迹,但请告知您是否可以看到此设计的其他问题。

请帮忙!!!

谢谢

 e2e.ti.com/.../WBDesign75.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    感谢您联系 E2E。

    对于 TPS55288,布局非常重要,必须遵循 TI 的建议。 否则,工程师会看到设备故障或设备错误行为。

    请按照应用手册 TPS55288 布局指南 重建 PCB。 您可以在 E2E 上共享布局,以便下次进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局和原理图以及网络工作台模拟都包括在上面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我的意思是你的布局很差。 您需要根据 TI 的建议优化布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有添加所有地面飞机,但这就是现在的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3D 视图。 输入位于左侧。 右侧输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新布局,我认为它离示例布局更近。

    内部平面是一个接地平面和电源输入平面  

    顶层优先:

    底层

    3D 视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯帕基,

    感谢您的更新。 新布局看起来要好得多。  

    以下是我对布局的进一步建议:

    1.旋转 C76 90度,使其接近第4季度,第3季度。

    2.扩大 VCC 引脚轨迹宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩大 VCC 迹线:

    移动 C76:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    您可以用蓝色圆圈扩大轨迹。