This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:斜坡补偿是否取决于电感?

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010, LMR16030, LM63610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070618/lmr16010-does-slope-compensation-depend-on-inductance

部件号:LMR16010
“线程”中讨论的其它部件: LMR16030LM63610-Q1,测试

LMR16010的坡度补偿是否完全取决于切换频率和电感器值?  我看到了一些其他降压调节 器,它们根据开关频率,输出电压等指定了一系列推荐的电感器值。数据表仅根据波纹电流计算电感器。  在我的应用中,我可以使用相对较大或 相对较小的感应器。  如果电感太高或太低,是否存在子谐波振荡或其他不稳定的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    在本设备中,斜率补偿不是动态的。 除了功率条件外,斜坡补偿确定占空比超过50%时所需的电感是正确的。

    通常计算30%波纹的电感可确保 SHO 的稳定性。 我很难为您提供一个分析方程式来描述避免 SOHO 所需的电感,但我可以给您一个关于您所选电感的评论,并在您的选择令人担忧的情况下咨询负责的 IC 设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,它看起来像 FSW = 700KHz,L = 4.7uH 或6.8uH。  如果安全的话,我可能会下降到 L = 2.2uH。

    由于我的负载电流可能会变化,因此设计特定波纹是很困难的。  因此,如果我设计了30%的波纹@ 1A,那么对于较低的输出电流,波纹将会变得更高(作为一个比率)。  这最终如何考虑到30%的目标?

    SOHO 有多少问题?  它是否会导致完全不稳定和失控?  或者,LMR16010是否会保持恒定的输出电压,可能会由于 SHO 而产生一些额外的波纹?

    请告诉我您(或 IC 设计师)对此的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    4.7uH 或6.8uH 应令人满意。

    通常建议在设备的最大额定直流负载电流(而非应用额定电流)下进行相应的电感计算。

    Sho 无疑是一个可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,在这种情况下,30%的波纹将基于1A 直流额定值,还是300mA?   

    那么,该电脑控制器的额定更高版本是否会有这种情况?  如果我使用了 LMR16030,我是否会为纹波(3A * 30%)= 900mA 选择电感器?   

    您是否有经验法则来判断电感器的体积(或波纹的体积)开始进入 SHO?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,是的,1A 调节器为300mA。 对于2A 稳压器,为600mA,依此类推。

    我还没有就最低电感问题与设计师联系。 我不乐观,他们会给我一 个坚实的方程式,但我会看到。

    我认为最好遵循数据表中的保守计算(为直流额定负载电流的30%波纹选择电感器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的最大输入电压为30V,输出电压为6V。  L=4.7uH 会产生1.4A 的波纹电流,远远超过30%。  在稳定性和 SHO 方面,您仍然认为感应器可以吗?   

    它变得有趣-虽然在这种情况下波纹电流可能非常高,但占空比小于50%,所以 SOHO 不是一个问题,对吗?  在 Vin 为12V 之前,占空比不会大于50%,这会导致900mA 的波纹电流。  仍高于30%,但至少低于峰值。

    您能给我更多关于 SOHO 风险的信息吗?  许多数据表(包括 LMR16010)根本没有明确提及它。  虽然有一些应用说明可以用来讨论如何选择电感器来防止 SOHO,但没有多少人讨论如果电路确实出现 SOHO 会发生什么——我能找到的那个说明

    “这种影响对监管机构不有害,在许多情况下甚至不影响输出调节。 其最恼人的效果是从动力部件中发出尖锐的尖锐声。”

    这是真的吗?  如果我要跑到 SOHO 去,是否只是有一些声音的问题?  还是这是一个比本应用手册所暗示的更大的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我不想让你们走错路,所以再考虑一下,我会在谨慎方面犯错。

    对于最小电感计算,我建议您在设备的标称 VIN 处为设备的最大额定直流负载电流计算。

    我希望我能在这方面提供更有见地的指导,但无法与该项目的许多原始团队成员取得联系。

    LM63610-Q1指定每个 slop 补偿的最小电感。 6.8 uH 可用于您的电源状况。

    _

    是的,工作周期> 50%。 这是我的网站上的一位同事关于此主题的文章。 请参阅 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva555/snva555.pdf 上的斜坡补偿部分

    通常,它会导致在 切换频率的一小部分出现不规则脉冲。 我认为这是定义。 理论上,它可能会落在声音范围内。 尽管如此,它是一个不稳定的控制环路,这是一个可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    看来,无论我最终在哪一个地方为频率的电感,在实际应用中测试 SOHO 是个好主意。  这只是在扫过 Vin 时监测电感器电流的问题吗?  我应该将输出电流设置为最大值,还是也需要扫描输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我会扫描设备的建议操作条件,包括 VIN 范围和输出。

    完全导出也可能会降低电感温度。 这可以在没有广泛测试设置的情况下进行“模拟”,也许只需选择一个更低的电感来考虑降额和容差。