This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 BQ40Z80的 PDSG 前置放大器功能设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067927/bq40z80-about-pdsg-preamp-function-setting-of-bq40z80

部件号:BQ40Z80
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 专家,

       

当我使用 Pin20作为 PDSG 时,我发现在它打开后,它是一个高级驱动器输出,而低电平是活动的。 我可以使用 Pin20直接连接 PFET 的 G 极以进行控制吗? 如图1所示。

此外,当我打开 Pin20作为 PDSG 后,我发现保护板的功耗增加了4倍(350uA 增加到1.5mA,如图2,图3所示)。 在分析后,我发现功耗的增加是由 BQ40Z80打开 Pin20作为 PDSG 功能造成的。 是的,这是正常的吗?
1.如果正常,功耗太高。 是否还有其他方法可以降低功耗?
2.是不是 Pin20执行高压驱动输出的原因? 如果我将引脚16更改为 PDSG,功耗是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    PDSG 引脚是一个 P 通道驱动器,因此它处于低电平活动状态。 您使用的是 EVM 还是定制 PCB?

    您在哪里测量仪表消耗的电流? 电流消耗将根据 FET 驱动器处于活动状态和运行状态而变化,FET 驱动器效率不高。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt,

         感谢您的回答。
        我正在使用定制 PCB。 如果使用 Pin20,则需要如图1所示更改电路,PDSG 可以正常工作。
        我正在测量保护板 B-主电路上的电流消耗。 我拆卸了前置放大器电路,只打开 PDSG,功耗增加了,这是否正常?
        虽然 Pin20可以执行 PDSG 功能,但功耗太高,比原来的功耗高4倍,这是客户无法接受的。 还有其他方法可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    使用的 PDSG 电流应主要取决于您的外部电路,引脚20和引脚16也会有一些差异,因为使用不同的驱动器来控制 GPIO。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt

        我进行了两次考核,
       1.关闭 Pin20的 PDSG 后,功耗恢复到正常的370uA,重新打开 PDSG 功能后,功耗增加。
       2.我拆除了 Pin20的外围电路,这相当于没有外围前置放大器电路。 此时,我打开了 Pin20的 PDSG 功能,功耗从370uA 增加到1.3mA。

       附件是我的一些数据。
        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    我不确定每个引脚上的 PDSG 函数的电流预期增长是多少,因为我们不直接对此进行规范。 GPIO 的效率不如 FET 驱动器高,因此它们将消耗更多电流。 它似乎与您的电路无关,因为无论与电路的连接如何,它都将消耗相同的电流。 我需要检查这是否是 GPIO 引脚的偏置电流。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

           期待您的回复,我对此非常关注。
           同时,我将尝试其他方法,例如设置一些其他寄存器来解决此问题。
           谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    我将无法在下周之前检查这一点。 我将在测试预期电流后在此处更新。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    激活时,引脚20的电流大约为1mA。 如果您担心电流消耗,则需要使用 PDSG 的其他引脚之一。 从技术上讲,PDSG 不应该很长时间处于活动状态,我不知道为什么这会成为一个问题,或者对应用的总电流消耗产生影响。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    在我的测试中,情况并非如此。 如果选择 Pin20作为 PDSG,则它是 PMOS 驱动器输出。 它在正常状态下输出高电平,在激活时输出低电平,这与 PMOS 驱动电路一致。 当 PDSG 不工作时,它将始终消耗1mA 的电流。 我猜,当 Pin20用作 PDSG 时,它需要消耗能量才能输出高电平,但此 PDSG 会带来高功耗问题,并且不能将 Pin20用作 PDSG。

    还是可以通过从 MCU 发出命令来控制 PDSG 开关?


    同时,我测试了引脚16作为 PDSG。 它是 NMOS 驱动程序。 它在正常状态下输出低电平,在激活时输出高电平,因此当 PDSG 未激活时,不会出现高功耗问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    是的,引脚本身在激活时会消耗1mA,与引脚连接的内容无关,这会导致额外的电流消耗。 我发现了这个问题,如果可能,我建议使用 PDSG 的另一个引脚,这样在空闲时会消耗更少的电量。

    PDSG 具有一个测试模式功能,无法通过命令控制,但当仪表被密封时,此功能将不可用。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    好的,我只能使用其他 PIN 来执行 PDSG 功能,感谢您的回答。