“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好 TI 专家,
当我使用 Pin20作为 PDSG 时,我发现在它打开后,它是一个高级驱动器输出,而低电平是活动的。 我可以使用 Pin20直接连接 PFET 的 G 极以进行控制吗? 如图1所示。
此外,当我打开 Pin20作为 PDSG 后,我发现保护板的功耗增加了4倍(350uA 增加到1.5mA,如图2,图3所示)。 在分析后,我发现功耗的增加是由 BQ40Z80打开 Pin20作为 PDSG 功能造成的。 是的,这是正常的吗?
1.如果正常,功耗太高。 是否还有其他方法可以降低功耗?
2.是不是 Pin20执行高压驱动输出的原因? 如果我将引脚16更改为 PDSG,功耗是否正常?