This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:了解过压保护的详细规格

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070342/tps65131-for-detailed-specifications-of-overvoltage-protection

部件号:TPS65131

大家好,团队

我想知道 TPS65131过压保护的详细规格。
我已经检查了数据表中的7.3.6,但我想知道它工作的具体电压。
我想知道何时激活过电压保护,持续电压超过某个电压多少秒,以及电源打开/关闭的瞬态状态是否发生变化。
例如,以下波形(FBP 引脚)不起作用,所以我想问


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,当过电压高于设定电压值5%时,将启动保护。 没有具体说明该条件需要多长时间存在。 此保护用于因系统短路而导致的意外过电压,在设备正常通电/断电期间不会出现问题。 这就是我能找到的所有细节。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    这是否意味着它不能与瞬时过电压一起使用?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压高于设定值5%或更多,OVP 可能会启动并关闭设备。 快速瞬态过电压时间没有设定规范,因此很难量化瞬时电压的持续时间会导致设备关闭。 通常,如果您的应用在输出时使用推荐的22uF 电容,则在加电或加载步骤期间,它不会看到超过设定值5%的瞬变。 有了22uF,我没有看到过由于过压而关闭的设备,许多客户使用该设备是在许多不同的应用中批量生产的。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我现在了解 OVP。
    检查输出电容器。

    此致。