Other Parts Discussed in Thread: TLC6946, TLC59582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC59582 主题中讨论的其他部件:TLC6946,
我对 TLC59582 (3色)或 TLC6946 (1色)的刷新率有点困惑。
如果我为其提供16 MHz 的 GCLK,则静态模式下的刷新率仅为16MHz/65535 = 244 Hz。
此时我是否正确或误解了数据表?
使用1:16的多路复用,我只能使用此计算获得15Hz 的刷新率...
可以帮我解决这个问题吗?
此致,
迈克尔