This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59582:TLC59582 (3色)或 TLC6946 (1色)的刷新率

Guru**** 2520940 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6946, TLC59582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070889/tlc59582-refresh-rate-of-the-tlc59582-3-color-or-tlc6946-1-color

部件号:TLC59582
主题中讨论的其他部件:TLC6946

我对 TLC59582 (3色)或 TLC6946 (1色)的刷新率有点困惑。
如果我为其提供16 MHz 的 GCLK,则静态模式下的刷新率仅为16MHz/65535 = 244 Hz。

此时我是否正确或误解了数据表?

使用1:16的多路复用,我只能使用此计算获得15Hz 的刷新率...


可以帮我解决这个问题吗?

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     迈克尔:

    是的,帧的刷新频率为16MHz/(2^16)/16扫描线。

    巴西

    徐美华