This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于在 UCC256404中未使用 HV 启动功能时针脚处理

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070002/ucc256404-about-pin-processing-when-the-hv-startup-function-is-not-used-in-ucc256404

部件号:UCC256404
“线程”中讨论的其它部件: UCC256403

您好,

UCC256404具有 HVstartup 功能,但如果未使用此功能,是否可以将 HV 针脚降至接地?
如果您遇到任何问题,如无法正常工作,请告诉我。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    感谢您的帮助。 UCC256404具有 X 盖放电功能。 如果设备在 HV 针脚处未看到零交叉,则会注入 X 盖放电流。 因此,您不应该将 HV 针脚连接到此设备中的 GND。  

    如果您不需要 HV 启动和 X 盖放电功能,我建议使用 UCC256403。

    请参阅下面这些设备之间的比较。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    但是,由于产品采购,无法获得 UCC256403。
    因此,如果您能告诉我在不使用 UCC256404 HV 针脚时该如何操作,那将非常有帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    如果您不想使用 HV 启动,您计划如何启动此设备?

    我提出这一问题是因为,在该控制器提供 RVCC 之前,VCC 需要达到26V。 然后 VCC 可以在建议电压之间的任何位置。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    我的计划是在启动时向 VCC 外部施加电压,然后用辅助绕组为设备供电。
    我计划将13V 应用于 VCC,因此我没有预期26V。
    你有什么好主意吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    如果您在启动时应用13V,则此设备无法正常工作。 正如我所提到的,需要将 VCC 提高到26V。  

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。
    我将设法获得 UCC256403并在该设备上考虑它。
    此致,