This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:切换布局指南

Guru**** 2647685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070215/tps561208-switching-layout-guidelines

部件号:TPS561208
“线程”中讨论的其它部件:TPS563202EVM

您好,

根据10.1部分中的规范,建议不要在设备下路由切换。
能否帮助详细说明为什么不推荐?   

在我的设计中,我已将其路由到 IC 下面,以最小化 SW 行,而不是将其路由到多个层的 vias:

开关-紫色, GND -黄色, VIN -蓝色, Vout -橙色

能否帮助审核布局并告知修复的重要性?

不得不说,设计已经过检查(@-40C,@25C,@105C),以检查是否有裂纹,电流瞬变,唤醒, 效率,负载调节,电压调节-未发现问题。

谢谢,  

开放的我们党  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uri!

    当开关区处于 IC 下时,其他电节点和开关之间的寄生电容将很大。

    SW 面积越大,电容就越大。  交换节点具有高速变化电压,这意味着 du/dt 过高。 根据 I=c*di/dt 理论,可能有通过开关和  IC 的其他电气节点的泄漏电流,这可能会导致噪音和干扰正常操作。  因此 ,不建议设计师这样做。
    以上只是分析设备下 SW 的问题可能性。
    原理图和布局已经过审查。 除了软件项目,其它部件也没有问题。
    舒艾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒艾

    非常感谢您的回复。

    为了确保我理解正确,我们担心 开关节点和 IC 之间的寄生电容,对吗?
    我的 PCB 是6层,当我将切换节点从下至上进行路由时,您建议我使用多少个 vias? 我需要从内部图层中的这些视图中节省多少距离? PCB 对手侧的切换节点需要多远距离?  

    谢谢,

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1)您的理解是正确的。

    (2)实际上,建议不要使用 VIA 连接不同层的 SW。 尤其是在高电流条件下。

    您可以参考以下布局。 左侧为 VIN,SW 和 GND。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以共享完整的布局指南吗?  
    从规格 I 中只能看到以下图像和准则:
     

    谢谢,

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,这是早期的指南。 它有一些短缺。

    现在,我们建议将布局显示为最后一个回复。  您还可以参阅 TPS563202EVM 用户指南。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    IC 下允许将接地线从输出电容器路由回输入电容器?

    如何将 SW 节点路由到 BST 引脚的电容器? 可以在内部层中路由? 与其他网络的距离有多远?

    谢谢,

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1)是。 这种方式在我们的 EVM 中得到广泛应用。

    (2)在 C_BST 下是指路由开关?  没关系。

    建议在同一个平面上使用35mil。

    舒艾