This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070235/tps63802-tps63802

部件号:TPS63802

您好 E2E 的各位,

以下是我使用锂离子3.7V 电池(Vin 通常为3.0至4.2V)生成3.3V 和1.8V 导轨的理想原理图。  负载是 具有1.8V 内核和3.3V I/O (或类似)的 MCU,DSP 或 FPGA。

我之所以选择 TPS63802,是因为 IQ 低,1.8V 输出等。 这是一个非常出色的部分——艺术的状态

但是,由于库存问题,您能否建议其他方法来生产类似 的输出轨?

有用的回答可能是:

*如何: 有关如何为 MCU 创建稳定的锂离子电池导轨的白皮书,录制的网络研讨会,应用手册等的链接。

*使用更多可用的升压转换器升至5V 轨,然后使用 LDO 调节3.3V 和1.8V。  建议/示例?

* 一 个2输出降压升压转换器( 一个或类似封装中有2个 TPS63802)

  似乎通过电池为现代 MCU/DSP/BIOSTmFPGA 供电是一款新兴的边缘计算应用。  我想 了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    感谢您清晰详细的描述,这非常好。

    *如何: 有关如何为 MCU 创建稳定的锂离子电池导轨的白皮书,录制的网络研讨会,应用手册等的链接。

    遗憾的是,我没有从 TI.com 找到任何应用说明或白皮书。

    *使用更多可用的升压转换器升至5V 轨,然后使用 LDO 调节3.3V 和1.8V。  建议/示例?

    我认为这是一个非常糟糕的想法,因为你会获得非常糟糕的效率表现。但是,由于 LDO 的 PSRR 偏高,输出导轨会更加清晰

    * 一 个2输出降压升压转换器( 一个或类似封装中有2个 TPS63802)

    我认为我们在一个封装中没有与2*TPS63802类似的器件

    此致