您好 E2E 的各位,
以下是我使用锂离子3.7V 电池(Vin 通常为3.0至4.2V)生成3.3V 和1.8V 导轨的理想原理图。 负载是 具有1.8V 内核和3.3V I/O (或类似)的 MCU,DSP 或 FPGA。
我之所以选择 TPS63802,是因为 IQ 低,1.8V 输出等。 这是一个非常出色的部分——艺术的状态
但是,由于库存问题,您能否建议其他方法来生产类似 的输出轨?
有用的回答可能是:
*如何: 有关如何为 MCU 创建稳定的锂离子电池导轨的白皮书,录制的网络研讨会,应用手册等的链接。
*使用更多可用的升压转换器升至5V 轨,然后使用 LDO 调节3.3V 和1.8V。 建议/示例?
* 一 个2输出降压升压转换器( 一个或类似封装中有2个 TPS63802)

似乎通过电池为现代 MCU/DSP/BIOSFPGA 供电是一款新兴的边缘计算应用。 我想 了解更多信息。