This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62141:DC/DC 降压电源

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1, TPS629210, TPS62141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068089/tps62141-dc-dc-step-down-power-source

部件号:TPS62141
线程中讨论的其它部件:TPS629210-Q1TPS629210

您好,

我们需要任何具有输入电源(7.2V 至15V)和输出电压3.3V 或3.8V 和 Iout (最大)= 2A 的 DC/DC 转换器。 我们需要高效率的电源和低功耗(太阳能电池板供电)。 我们希望使用 TPS62141RGTR。 我知道,这个版本固定了1.8V,但中的可调版本不可用(TI,Digikey,Mouser,Arrow,Avnet)。  

www.rocelec.com/.../TISTPS62141RGTR

是否可以通过外部电阻器更改输出电压?   

  

内部电阻器 R1,R2,R3的值是多少? 请问输出电压3.3V 或3.3V 的外部电压值是多少?  

如果此源不适合,您能否用 Digikey,Avnet,Arrow 或 Mouser 中提供的其它电路为我提供更好的解决方案?  

谢谢,致以诚挚的问候。 托马斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas,

    TPS62141无法与外部反馈电阻器配合使用到3.3V。 大多数合适的 IC 目前已缺货。 您的输出电流是多少? 如果您的最大输出电流为1A,我建议您使用我们最新一代的降压转换器 TPS629210 (商用)和 TPS629210-Q1 (汽车)。 TPS629210部件将于本月发布。 该部件和 EVM 现已推出。 请查看以下链接中的数据表和 EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/product/TPS629210?keyMatch=TPS629210&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    感谢您的反馈。 但我的写作方式,我需要使用 Iout = 2A 的来源,也许 Iout = 1.5A 应该是昂贵的。 我们过去使用过 TPS54302DDCR,该源是合适的,但现在不可用。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas,

    了解一下,现在有很多零件缺货。 除了 TPS629210,我找不到任何可用于您的应用的部件。 有关最新的更新清单,请联系 TI 客户支持,地址为 客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南希。 我检查了 Digikey,Mouser 等的商店。 TPS629210 (商用)或 TPS629210-Q1 (汽车)缺货。 您的辛基拉产品库存中是否有相同参数?  

    请参阅。

    https://octopart.com/search?q=TPS629210&currency=USD&specs=0

    谢谢你,托马斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas,

    我将与市场团队联系,并尽快让您回来。 谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas,

    您只是需要样机样本吗? 如果是这样,您可以提交 TPS629210QDRLRQ1的 ZS 请求(ZSI/ZST 工作流(TI.com),我们可以为您提供一些部件。 TPS629210 (商业部件)将不可用,因为我们尚未正式发布。 我们将 在本月末发布。

    谢谢,

    南希