线程中讨论的其它部件:TPS629210-Q1, TPS629210,
您好,
我们需要任何具有输入电源(7.2V 至15V)和输出电压3.3V 或3.8V 和 Iout (最大)= 2A 的 DC/DC 转换器。 我们需要高效率的电源和低功耗(太阳能电池板供电)。 我们希望使用 TPS62141RGTR。 我知道,这个版本固定了1.8V,但中的可调版本不可用(TI,Digikey,Mouser,Arrow,Avnet)。
www.rocelec.com/.../TISTPS62141RGTR
是否可以通过外部电阻器更改输出电压?
内部电阻器 R1,R2,R3的值是多少? 请问输出电压3.3V 或3.3V 的外部电压值是多少?
如果此源不适合,您能否用 Digikey,Avnet,Arrow 或 Mouser 中提供的其它电路为我提供更好的解决方案?
谢谢,致以诚挚的问候。 托马斯