您好,
BQ4Z80中压力块的齐纳值是多少?
如果压力针脚保持打开状态,压力针脚电压是多少?
谢谢,
金

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Wyatt,
我们希望将 BQ40Z80压力引脚连接到外部分隔器,如下图所示。 原因是使用压力针脚电压让外部控制器检测电池组是否已连接或已卸下。
当电池组连接到产品(外部控制器)时,预热电压小于0.55V (BQ40Z80 PRES 逻辑电压低)。
从产品中取出电池组后,外部控制器需要>2.3V 的 Vpres 才能知道电池组已被取出。
您能否告知压力块的齐纳电压?
我能否确认齐纳和压力针脚之间的串联电阻为10kohm?
我们能否将外部分禾器连接至压力针脚(如图所示)?
谢谢,
金