This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:引脚电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068527/bq40z80-pres-pin-voltage

部件号:BQ40Z80

您好,

BQ4Z80中压力块的齐纳值是多少?

如果压力针脚保持打开状态,压力针脚电压是多少?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    我认为钳位电压为7V,但请允许我与硬件工程师确认。

    我不确定该引脚的浮动电压是多少,因为我们不对此进行规范,如果引脚未使用,则应将其连接到接地。 如果您使用它作为 PRES 功能,它应该每1秒脉冲一次以进行检测。 数据表中有更多信息: 9.2.2.3.3系统存在

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我们希望将 BQ40Z80压力引脚连接到外部分隔器,如下图所示。 原因是使用压力针脚电压让外部控制器检测电池组是否已连接或已卸下。

    当电池组连接到产品(外部控制器)时,预热电压小于0.55V (BQ40Z80 PRES 逻辑电压低)。

    从产品中取出电池组后,外部控制器需要>2.3V 的 Vpres 才能知道电池组已被取出。

    您能否告知压力块的齐纳电压?

    我能否确认齐纳和压力针脚之间的串联电阻为10kohm?

    我们能否将外部分禾器连接至压力针脚(如图所示)?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    不应拉起压力针脚,因为内部电源已经将压力针脚拉高了。 压力引脚应保持浮动,当组件存在时,应将其绑定到 VSS。 因此,我不会按此处所示附加分隔符。

    我只会使用方框图作为参考,您应该将有关引脚的数据表值用于设计目的。 压力引脚将在10uA 至20uA 之间出现微弱的拉拔。 我仍在等待设计过程中确认齐纳电压。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    齐纳电压是否有任何更新?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    我仍在等待反馈。 我会再次询问团队。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    我得到确认,齐纳电压与 SMBus 在~7V 时的电压相同。 请问您为什么要看齐纳电压? 它只是一个内部夹子,用于防止损坏内部电路。 针脚本身的额定电压高达30V,因此您永远看不到齐纳电压。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    当压力引脚保持打开状态时,我能知道压力引脚电压吗?

    这应该是内部上拉电压。对吗?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    正如 TRM 所提到的,PRES 引脚每秒采样4次,因此脉冲是脉冲。 当它不脉冲时,针脚为0V。 您可以使用示波器测量该波形。 当系统存在时,电压崩溃检测不需要太多时间。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒