Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
大家好,
我正在使用 UCC28710处理多输出脱机回扫转换器,其规格如下:
输出1:16 V/50mA
输出2:16V/50mA
输出3:15V/1A
使用以下变压器 SPICE 模型:
.subckt FLBTR_VF 6 3 2 1 7 8 9 10 11 12 Llp 6 3x 10u Rp 3x 3xx 540m Lp 3xx 3 450u Ls1 7 8x 15.43u Rs1 8x 8 1 Ls2 9 10x 15.43u Rs2 10x 10 1 Ls3 11 12x 12.5u Rs3 12x 11 0.031 Laux 2 1x 18.66u Raux 1x 1 120m K Lp Ls1 Ls2 Ls3 Laux 0.99 .ends
由于流经 HV 针脚的电流为零,因此控制器似乎未启动。
请找到附加的模拟文件。 请您提供任何意见/建议。
谢谢,致以诚挚的问候!