This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:Tina TI Simulation -启动问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070132/ucc28710-tina-ti-simulation---startup-issue

部件号:UCC28710

大家好,

我正在使用 UCC28710处理多输出脱机回扫转换器,其规格如下:  

输出1:16 V/50mA

输出2:16V/50mA

输出3:15V/1A

使用以下变压器 SPICE 模型:  

.subckt FLBTR_VF 6 3 2 1 7 8 9 10 11 12

Llp 6 3x 10u
Rp 3x 3xx 540m
Lp 3xx 3 450u

Ls1 7 8x 15.43u
Rs1 8x 8 1

Ls2 9 10x 15.43u
Rs2 10x 10 1

Ls3 11 12x 12.5u
Rs3 12x 11 0.031

Laux 2 1x 18.66u
Raux 1x 1 120m


K Lp Ls1 Ls2 Ls3 Laux 0.99

.ends

由于流经 HV 针脚的电流为零,因此控制器似乎未启动。

请找到附加的模拟文件。 请您提供任何意见/建议。

谢谢,致以诚挚的问候!

e2e.ti.com/.../MultipleOuts_5F00_Flyback_5F00_UCC28710.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会先使用 Webench 检查您的设计。  即使它是为单个输出设计的,您也可以按如下所示设计。

    1.具有总输出功率的单输出,这将为您提供变压器的输入电容和主磁化电流。

    2.为每个输出执行设计。  这将为您提供 NP:NS1:NS2:NS3的转速比以及输出功率级电子元件。

    接下来,转到 TI 模拟模型,运行信号输出模拟,以确保其工作正常。  此时您只需调整变压器的转速比和磁化电流。  运行此模型后,尝试添加第二个输出并在 Tina 中进行调试。  最后,当输出正常工作时,您可以添加第三个绕组和第三个输出。

    如果在模拟中您没有遇到收敛问题,并且输出仍未出现,那么您实施应用程序的方式可能会有问题。   

    以下链接将带您查看应用手册,说明主故障感应如何工作以及此技术的常见问题以及如何解决这些问题。  我相信这些信息将帮助您解决设计问题,您会发现这些信息非常有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致,