Other Parts Discussed in Thread: TPS2492EVM-003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2492 您好,
我正在使用 TPS2492EVM-003,并且正在测量通过 UVEN 禁用输出的 NPG 延迟。
在这方面,数据表并不十分简单,只是在电流过大的情况下,才会出现9毫秒的故障延迟。 我可以测量它在欠压情况下也会出现故障延迟。
我的问题:
如何解释以下观察内容?:
- 负载(如果电流为10A,1A 或1mA)时,NPG 断言会延迟9至10ms ->这是可以的。
- 如果没有负载(即 TPS2492EVM-003 VOUT 上的负载),则 NPG 断言的延迟为40ms 至50ms (可变)。 这是为什么?
此致。