This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:NPG 故障延迟取决于负载?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492EVM-003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070165/tps2492-npg-deglitsch-delay-depends-on-load

部件号:TPS2492

您好,

我正在使用 TPS2492EVM-003,并且正在测量通过 UVEN 禁用输出的 NPG 延迟。

在这方面,数据表并不十分简单,只是在电流过大的情况下,才会出现9毫秒的故障延迟。 我可以测量它在欠压情况下也会出现故障延迟。

我的问题:

如何解释以下观察内容?:

  • 负载(如果电流为10A,1A 或1mA)时,NPG 断言会延迟9至10ms ->这是可以的。
  • 如果没有负载(即  TPS2492EVM-003 VOUT 上的负载),则 NPG 断言的延迟为40ms 至50ms (可变)。 这是为什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    欢迎使用 E2E!

    上升边和下降边都有9毫秒的光亮。 它是 VDS 的函数( 源引脚和输出引脚之间的电压)。 在开机过程中,如果 VDS 低于1.25伏,则 NPI 会在9毫秒后断言。 在关闭期间,VDS 必须降低到2.7V 以下,以启动9毫秒的故障消除延迟。  

    您的 Vout 可能在没有负载的情况下跌落->导致更大的延迟。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是最有用的见解,谢谢