This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:TPS61170:IC 的功率消耗

Guru**** 1200900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069976/tps61170-q1-tps61170-power-dissipation-of-the-ic

部件号:TPS61170-Q1
“线程:TPS61170测试”中讨论的其它部件

您好,

我喜欢计算 TPS61170的功耗,以确保温度升高。 (MOSFET 和电流感应电阻器嵌入到设备中)。 请提供计算公式和所需数据。 我正在将此设备用于升压转换器。  以下是我们的升压转换器中使用的数据,但是,是否可以提供与输出电流相关的关系或变化? 因为 Vin 和 Vo 将保持不变,但未来 IO 将发生变化。  

VIN:最小=5V;典型=6V;最大=7V

VO : 最小=11V;典型=12V;最大=13V

IO  :最大150mA

谢谢,

赫马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您联系 E2E。 您能否模拟工作台的工作条件? 在 Webench 上更改工作条件也很容易,也很方便。 但 功耗计算不是很准确,请留点余地。  更准确的方法是通过 基于 EVM 的实验直接测试功耗。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请向我们提供 TPS61170的电源耗散粗略估计值  

    VIN:最小=5V;典型=6V;最大=7V

    VO : 最小=11V;典型=12V;最大=13V

    IO  :最大150mA

    就像在 e2e.ti.com/.../tps61170-power-dissipation-of-the-ic 之前一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于典型情况, 当 IO=0.15A 时,IC 损耗约为70mW,当 IO=0.2A 时,IC 损耗约为90mW; 当 IO=0.3A 时,IC 损耗约为140mW。  这只是一个粗略的估计,请为设计留出一些余地。

    此致,